This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:新设计的计算器工具出错

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120651/ucc28780-error-with-calculator-tool-for-a-new-design

器件型号:UCC28780
您好! 
我使用 UCC28780进行新设计、并且电流感应电阻 RCS (工作表计算 D89、D90)和 RTZ 设置(D107、D108)存在误差。
此误差的原因似乎是二次侧电源和电压、但我无法找到出现此计算误差的原因。
我已经使用 UCC28780进行了相同的设计、功率为35W、但从未看到此误差。 

可以帮帮我吗? 请参阅随附的文件

谢谢、致以诚挚的问候
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominique、您好!

    已将此任务分配给产品专家、请留出一至两个工作日进行响应。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominique、您好!

    我想帮助您解决这个问题、但我看不到附加的文件。  请重新连接吗?

    谢谢、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominique、您好!

    请将 Excel 文件与 RCS 的错误一并附上吗?  
    如果您已经解决了此问题、请告诉我、我可以关闭此主题。  

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominique、您好!

    在2周内没有收到任何进一步的资料之后,我认为这一主题已经结束。  

    此致、
    Ulrich