This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:SOP*供应商定义消息,结构化 VDM 版本

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124411/tps65988evm-sop-vendor-defined-message-structured-vdm-version

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65988

我将 TPS65988EVM 配置为提供器、并在 EVM 和消费类器件之间捕获了 USB PD 日志。

请参阅 EVM 发送的以下截屏的11 SOP* VDM 数据包。 它显示错误:“结构化 VDM 版本”。

EVM 将 VDM 版本设置为1.0,但它应该是"Ver 2.0"。

我使用了以下固件版本和配置实用程序的默认 DFP Only 项目文件。

我是否可以使用更新的固件来解决此错误?

此致

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    这是目前用于 TPS65988EVM 的最新固件。 在哪里需要 VDM 成为 Ver 2.0?  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    PD 3.1规范

    此致

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    您能否检查并查看您的988型号? (即 DH、DJ、DK 等)

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    988DH

    此致

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    让我与我的团队核实一下、看看我们是否对988DH 变体的 PD3.1规格进行了任何更新。 目前、TPS65988DH 符合 PD3.0规格。 我明天会回来。  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    988DH 仅符合 PD3.0、目前没有计划使其符合 PD3.1。 我们建议切换到988DK 型号。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    这是否意味着988DK 将结构化 VDM 2.0版发送到 SOP*?

    PD3.0和 PD3.1器件应具有此要求。 此问题并不与 PD 3.0和 PD3.1之间的差异有关。

    此致

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    让我看看我是否可以在最后重现此问题。下周我将再次与您讨论。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    假设电缆类型为"无源"、则如下图所示、VDO 版本将设置为1.0。  

    在 GUI 配置工具中,您可以更改一些设置以将 VDM 版本设置为2.0。 首先检查 PD3配置寄存器(0x42)、并确保规格版本[0:1]和[2:3]都设置为 USB/PD 版本3。 接下来、在 Transmit Identity Data Object  (0x47)下、将  Product Type (Cable Plug)[227:229]设置为  Active Cable 、 并将 VDO Version [317:319]设置 为0x1 (2.0版)、如下所示:  

      

    这应将 VDM 版本设置为2.0 (使用 TotalPhase 的 PD 日志):

    有关这些寄存器的更多信息、请查看技术参考手册第56页、该页详细介绍了每个寄存器及其功能: https://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf?ts=1660578015547&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65988%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253DAPP-PSIL-PI-prodfolderdynamic-cpc-pf-google-wwe%2526utm_content%253Dprodfolddynamic%2526ds_k%253DDYNAMIC%2BSEARCH%2BADS%2526DCM%253Dyes%2526gclid%253DEAIaIQobChMIt6jwhpfJ-QIVNRfUAR3EBw34EAAYASAAEgJLAvD_BwE%2526gclsrc%253Daw.ds 

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    >首先检查 PD3配置寄存器(0x42)并确保正确
    >规格版本[0:1]和[2:3]都设置为 USB/PD 版本3。

    规格版本[0:1]和[2:3]都设置为 USB/PD 版本3。

    >下一步在发送标识数据对象(0x47)下、设置任一产品
    >类型(电缆插头)[227:229]至有源电缆和 VDO 版本[317:319]
    >至0x1 (版本2.0)、如下所示:

    我尚未通知我已将发送标识数据对象(0x47)从默认的仅 DFP 项目更改为发送标识数据对象(0x47)。
    默认的仅 DFP 项目设置 SOP'(系联插头)标识对象的数量。 但是、TPS65988 EVM 没有绳插头、它有一个插座。 因此、我将 SOP'(线性插头)标识对象的数量设置为0。 然后在 GUI 工具中删除 SOP'(抖动插头) Discover Identity Response 设置。因此我不需要设置产品类型(电缆插头)[227:229]和 VDO 版本[317:319]。

    您的 PD 日志显示988未将 SOP*结构化 VDM 发送到电缆,因为您设置了一根系线电缆。 如果将 SOP'(线性插头)标识对象的数量设置为0,则会导致问题的发生,因为988发送了版本为1.0的 SOP*结构 VDM。

    此致
    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    让我在内部联系、然后再联系您。

    此致、

    林德华