This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:修改 EVM 板

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125540/lm3429-modify-the-evm-board

器件型号:LM3429

尊敬的 TI 支持与专家:  

我正在寻找 LM3429等 LED 驱动 器、该芯片支持高达5A、我们使用最大值至3.5A。但评估板默认设置为最大值1A。

 

在数据表中、它提到电流由控制

 

如果这是一种重新配置 最大电流的方法、请确认并建议需要触摸的其他内容。 (电感器、输出电容器)

如果此电路板不支持3.5A 电流、请建议使用可输出3.5A 电流的演示板。

以下是基本要求、输入电源电压为12V、输出更好地支持高达15或18V 的电压、因此可以驱动5至6个串联 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于高输出功率、您必须完全重新设计功率级 和所有组件、它将与评估板不同。  请遵循数据表和评估文档、以帮助您针对特定设计进行计算。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应、在我开始设计和构建之前、是否有办法尝试一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuan 正在度假、因此将延迟回复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们在以下链接中的设计工具和仿真下提供了 PSpice 模型、可帮助您在构建电路板之前对设计进行建模。

    LM3429数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气...谢谢 Tuan