This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521855:DDR4应用

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6521855, TPS6521815, BOOSTXL-TPS65218, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125947/tps6521855-ddr4-application

器件型号:TPS6521855
主题中讨论的其他器件: TPS6521815TPS65218BOOSTXL-TPS65218

大家好、

我想将 TPS6521855的 DCDC1更改为1.2V、并将其用于 DDR4应用。

我是否应该仅更改 TPS6521855的 DCDC1寄存器?

还是应该将所有设置值写入空白 TPS6521815?

它们用于大规模生产。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! 如果 TPS6521855 (或任何其他预编程 PN)上的任何设置不满足系统电源要求、我们建议使用用户可编程版本(TPS6521815)。TI.com 上的产品文件夹中提供了编程板(BOOSTXL-TPS65218)、可用于使用原型定制设置对 PMIC 进行重新编程。 对于定制 NVM 的量产量、可以选择与 TI 批准的经销商(即 箭头)。  

    仅供参考、我们有一个新的 PMIC、目前处于原型设计阶段(预计将于2023年3月左右发布)、 还可用于 为 AM64处理器+ DDR4应用供电。 这是产品文件夹的链接、我们在其中提供了技术文档、展示了此 PMIC 如何为 AM62处理器供电、该处理器具有与 AM64类似的电压/序列要求。 链接:TPS65219产品文件夹

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda - San、

    我认为使用任一 IC 都是相同的、但推荐 TPS6521815的原因是什么?

    我只有几个 TPS6521855。

    是否可以覆盖 TPS6521855?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS6521815是用户可编程版本、附带与序列发生器断开的所有电源轨(在活动状态下禁用电源轨)。 这使得客户能够在 PMIC 执行加电序列之前更改寄存器设置并将这些值保存到 EEPROM 中。  

    由于 I2C 通信在关闭状态下不可用、因此任何预编程的变体(即 TPS6521855)将触发上电序列并开启电源轨、然后客户才能更改输出电压或 PMIC 中的任何其他设置。 这是因为 I2C 通信仅在活动状态下可用。 如果您只有少量 TPS6521855样片和 编程板(BOOSTXL-TPS65218)、并且它们仅用于原型设计、则可以在将 PMIC 焊接到原型中之前对 Buck1输出电压进行重新编程。 这只适用于评估。 如果您对编程步骤有任何疑问、请告诉我。  

      

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda - San、

    感谢您的解释、我的理解如下。

    对于 TPS6521815、它在没有任何输出的情况下变为活动状态、并可通过 I2C 总线重写。

    对于 TPS6521855、它在所有输出后变为有效、并可通过 I2C 总线重写。


    为什么不能在大规模生产中使用(BOOSTXL-TPS65218)重写 TPS6521855?

    重写时、输出一次的风险是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    没错、TPS6521855会在工作状态下启用电源轨、而 TPS6521815会在工作状态下默认禁用所有电源轨。

    不建议对非用户可编程(即 TPS6521855)进行重新编程、原因之一 是为了便于客户退货和技术支持、我们会根据器件型号和顶部标记来识别 EEPROM 设置。 从技术上讲、这是可行的、但不建议这样做。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda - San、

    我知道、该器件将更改为 TPS6521815。
    您是否有发布支持 DDR4的 TPS65218xx 产品的计划?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们的新型 PMIC (TPS65219xx)可以为 AM64处理器+ DDR4供电、因此我们不打算为 TPS65218发布其他可订购产品来为同一应用和用例供电。  

    谢谢、

    Brenda