This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765:充电电流限制

Guru**** 2546720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125410/bq24765-charging-current-limits

器件型号:BQ24765

各位专家:

我们的客户正在对该器件执行充电电流测试、他们看到数据表中的状态为512mA。 是否询问 如果使用1A 测试充电电流、他们是否会看到测试失败?

我们可以通过参考 数据表的第8.5.3节来确定、如下所示。 mΩ 10k Ω 感应电阻器时、bq24765提供128mA 至8.064A 的充电电流范围、分辨率为128mA。



现在、客户询问、 如果他们为了鉴定目的对原始器件(未安装在 PCBA 上)进行性能测试、他们可以在1A 时执行充电电流检查、还是应该在512mA 时执行该检查?

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我不理解您的问题。 我的几点:

    1.您的客户为什么认为1A 充电电流会损坏部件? 我在数据表中看不到任何说明或暗示这一点的措辞。

    2.如果 IC 未安装到 PCB 上、他们计划如何运行 IC?

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Peng:

    感谢你的帮助。 我仍然没有收到客户的回复、因此我最初会将此主题标记为已解决。 如果我们需要进一步帮助、我将重新打开此帖子状态或创建新帖子。

    此致、

    Gerald