This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:合格放电

Guru**** 2522800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124696/bq3050-qualified-discharge

器件型号:BQ3050

大家好、团队、

以下是我的电池(4S)设计要求:

最大 电池组充电电压:16.4 (电池电压= 4100mV (最大值) ,EDV 固定方法。

最大 电池组放电电压:12.8 (电池电压= 3200mV 最大值)之后,DSG MOSFET 必须关闭才能提供 0V 电池组输出。

1.需要多少个充电/放电周期电池 BMS 才能了解其全部容量? 考虑固定 EDV 方法。

2.我已更新 EDV 和 FCC。 重置它。但即使在充电期间经过2倍的完全充电放电周期后、它也会自动从69%跳至100%。  此外、在放电期间、我们也看到附近的跳转。

3. VDQ 和 CF 已设置,请参见下面的快照。 根据我们的理解,正在进行合格的放电....我们使用2A 电阻负载对电池放电。而 EDV2设置为@3500mV。  

我们不确定,我们在哪里起雾…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    我目前正在实验室中运行此测试、以验证行为并找到解决方案。 我明天将向您汇报最新情况。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...供参考:我对 BQ3050EVM -001电路板执行的所有测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加出院日志数据 FYR。

    e2e.ti.com/.../DisChargeLogdata7Ah_5F00_with_2500_.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    非常感谢您提供的.log 文件。 我今天将看看这一点,希望它能指出一些答案。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电压达到~14V 的 EDV2阈值时、日志文件将跳至7%。 我无法评论从69%到100%的任何跳变、因为附加的日志中不存在跳变。

    CEDV 算法的基本行为是、复位后、它进行粗略的电压查找估算、然后进行纯库仑计数。 SOC 中降至7%的跳转只是复位后初始电压查找的误差。 跳转到7%后、应考虑此误差、器件将从此阈值开始库仑计数。 完全放电后(超过 EDV0阈值)、器件将在充电时进行库仑计数、您应该能够观察到 RemCap 升高并接近 FullChargeCapacity。复位后、初始放电跳转到每个阈值后、不应出现跳转。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jackson、

    1.哦,现在我们知道,我们正在使放电接近 EDV2阈值@ RSOC = 0%,根据您的信息,我们需要将其放电至 EDV0。对吗?   

    2、CUV 阈值(为了使零电压低于12.8V)必须小于 EDV0阈值,对吧?   

    3. 一般而言,要达到其全部容量,需要多少充放电周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    1.是的、放电直至 EDV0、以便电量监测计可以学习 FullChargeCapacity.

    CUV 阈值肯定应低于 EDV0。 EDV0表示电池何时会为您的应用报告0% SOC、但 CUV 是一个安全参数、仅用于保护电池免受永久性损坏。

    复位后、只需使用一个 DSG/chg。

    我还深入探究了为什么它可能会跳到100%。 您可能会达到一个有效的充电终止、其中 RemCap 被自动设定= FCC。 这将报告100% SOC。 尝试清除 CSYNC 位(这将禁用有效充电终止时的 RemCap 更新)、并查看是否仍然发生此100%跳转。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.完全放电时,理想标志设置为查找什么? 因为 EDV1和 EDV0的 RSOC = 0。

    目前,EDV0 = 3200mV, EDV1 = 3250mV , EDV2 = 3300mV,CUV = 3190mV,CUV 恢复= 3250mv,这是否正常?  

    3.我们是否可以设置 EDV0=EDV1=EDv2=3200mV ,所有值都相同?

    4. CSYNC 被置位。  您希望我置零吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.放电时,EDV1应强制监测计达到3%,而不是0%。

    2.我可能会将 CUV 恢复阈值降低至3150。 当 CUV 恢复值高于 EDV0时、我不确定监测计将如何反应。 它可以正常工作、但最好避免在这里出现任何可能的头痛。

    3.我不会将这些值设置为完全相同的值。然后、当放电时、SOC 会跳至0%、电压突然达到 EDV 阈值。

    4、是的、请将其设为零仅用于调试目的、以便能够判断这是否是导致 RSOC 跳转到100%的原因。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我已将 EDV0值更改为 EDV2值,现在在放电期间,跳跃下降14%至8%,在充电时,从92%降至100%。 已执行3个完整周期。 我是否应该继续执行更多周期或降低 EDV 值?

    CUV SET = 3190mV。

    2.我们是否可以将 EDV0..2电压阈值差异设置为20mV 或更小? EDV0至 EDV2之间所需的最小电压差是多少?

    e2e.ti.com/.../Discharge7A_5F00_3300EDV_5F00_2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    我看一下您的日志、看起来您正在设置 EDV 点、而电压放电仍然相当平、当 EDV 点位于放电结束时的电压曲线的拐点时、CEDV 工作得最好。 很难对算法进行调整、因此如果电压点高于膝点电压区域、则不会发生跳转。

    如果设置了 CSYNC 位、监测计会在发生 VCT 时强制 FCC 使用 RemCap、这也可能导致放电结束时出现 RSOC 问题、因为添加了额外的 RemCap。 您应该将 VCT 条件设置为与特定电池 和充电器最匹配、这样您就不会让 RSOC 跳到100%。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我将重置 CSYNC 位并进行更新。

    您如何知道 电压放电仍然相当平? 是否希望我将 EDV 值降低到更低?  

    VCT 意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    我绘制了放电期间的电压图。 曲线几乎是线性的、没有电压拐点、因此您的 EDV 点位于电压放电的线性部分、这会降低它们的精度。

    VCT =有效的充电终止。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSYNC 位复位,现在跳转非常小。

    从10%到8%的放电时间。

    我现在是否应该再次设置 CSYNC 位并尝试另一个周期?

    供参考,电芯放电特性如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    监测计精度是您的系统要求、随着监测计更好地学习电池、随着精度的持续循环、应提高。 我会说、2%的跳变非常小。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我应该继续 CSYNC 位的设置吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    这取决于您希望如何设置监测计。 一些客户希望 FCC = RM 完全充电。 如果这会导致精度问题、而这是应用程序的问题、则应禁用它。

    此致、

    Wyatt Keller