This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:FC 后、SOC 降至95%

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126240/bq27z561-r2-after-fc-the-soc-drops-to-95

器件型号:BQ27Z561-R2

先生,您好:

我们使用的是 BQ27z561-R2、但在70分钟后、SOC 从100%下降到99%。

您是否会帮助检查日志和 gg 文件? 我们想知道根本原因。

请帮助您为我们提供建议。

期待您的反馈。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../0811_2D00_charging.log

e2e.ti.com/.../0811_2D00_data_2D00_memory.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    充电完成后、监测计将采用 OCV、因为您可以进行平滑处理、并且设置了 RELEASE_JU跳_OK 位以允许在静置状态下跳转。 如果您不希望 RSOC 在放松模式下移动、则可以设置 RELEASE_JU跳_OK 位、以便在下一个放电周期中应用差异、从而使 RSOC 不会跳转。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt:

    我们检查 IT 监测配置是否为 f5fe。

    这意味 着  我们在 RELEASE_JU跳_OK 上的设置等于0而不是1、并且它不应在放松模式期间跳转。

    请帮助您再次检查它吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    很抱歉、这不是跳转、它是一个平滑的转换、因此它很可能是在.gg 文件中设置的 RELEAR_Smooth_OK 位。 确保 RSOC 是否保持100%处于禁用状态。

    此致、

    Wyatt Keller