This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:如何更改低电流运行的硬件修整值

Guru**** 2557530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ27Z561-R2, BQ27Z561EVM-011, BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119735/bq27z746-how-to-change-the-hw-trim-values-for-low-current-operation

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561-R2BQ27Z561EVM-011BQ27Z561BQSTUDIO

这是从此处开始的线程的复位:

BQ27Z746:使用 bqStudio 生成黄金映像的过程-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

所需的是设置和校准监测计以使其在分辨率至少为10uA 且最大负载电流约为300mA 的情况下工作的过程。

SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    Alex 已经离开了我们的团队、因此他将不再支持线程。

    与团队讨论后、BQ27Z746迄今没有用于调整保护阈值的工具、这是一个新器件、只有在松开工具之前才有预设的硬件阈值。

    因此、本质上需要做的是减小感应电阻器的尺寸、以便适应硬件保护、从而使最大电流不会达到默认的硬件阈值。

    您可以将电流调节至硬件保护允许的水平。 监测计的设计不能精确到10uA、因此需要很多变通办法、例如 Alex 一直在与您讨论过。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法表达这是多么令人沮丧和烦人。 我们花了无数小时与 TI 支持人员合作、努力解决我们的应用问题、现在、在被派往调整硬件保护等野生鹅肝后、我们发现 bq27Z746无法满足我们的需求。 在该支持论坛的几个主题中反复表达的需求。

    现在、我们必须切换到另一个监测计、我们最初选择的监测计、但由于供应链问题、已搁置。

    在我们燃烧更多的时间之前、我认为我们需要重新处理与 Alex 对 bq27Z561-R2的建议相关的一些项目。

    首先、我手头上有一个 bq27Z561EVM-011。 此 EVM 上的器件是 bq27Z561-R2吗? EVM 的 TRM 表明、实际上、TRM 仅指 bq27Z561、甚至不是-R1。 是否有适用于-R2器件的 EVM?

    其次、我假设 TI 为单节 LTO 电池准备的 CHEMID 适用于 bq27Z561-R2、请确认。

    第三、考虑到器件的电流范围、峰值约为200-300mA、充电电流为100或200mA、bq27Z561-R2是否适合?

    最后、考虑到上述电流、我们可以从 bq27Z561-R2的电流测量中获得最佳分辨率。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我对这种情况感到抱歉。 我们一方对正确实施硬件保护有误解。

    在未来几个月内将提供一个用于解决此问题的工具。 该器件的硬件保护是一种新架构、与我们以前的监测计保护方案相比、该架构的运行发生了许多变化。

    此应用不是我们的监测计的推荐值、它需要修改许多参数、并且可能会导致所有移动部件出现许多问题、大多数应用不需要10uA 的精度。 这种精度水平对于监测计来说并不是很有用、因为它仅以1mA/1mAh 为单位进行报告、除非通过施加电流(例如2A)进行人工调节、并告诉监测计它实际上是20A、达到10倍的测量值。 这意味着当施加100uA 电流时、监测计将报告1mA 电流。

    BQ27Z561可与任何可用的固件版本(-R1或-R2)一起闪存、并可与 EVM 配合使用。 我们仅随 EVM 提供基本的 BQ27Z561固件。

    LTO 电池也不常见、我们不支持许多应用、只要电压保持在监测计工作电压以上、任一监测计都应该工作、因为我们有电池的内存 ID。

    BQ27Z561应能够处理您的应用所需的电流范围。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。

    我连接了 bq27Z561EVM、我只使用默认设置和默认感应电阻器(0.001R)测试校准。 负载为100mA 时、监测计报告放电电流为-98mA、因此我打开了监测计、启用了校准并尝试使用校准工具。 该工具报告从监测计读回的值与写入的值不匹配。

    要使其正常工作、我还需要做更多的事情吗?

    此外、我还订购了一系列更小的感应电阻器(高达0.1R)、以对分辨率进行实验和评估。

    再次感谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    BQStudio 报告此错误的最常见原因是有效更新电压高于测量的电池电压。 您需要降低有效的更新电压值才能修改闪存。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    谢谢、我现在正努力完成配置设置、我相信您是正确的、因为我们的 LTO 电池电压比默认电池类型低一点。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    是的、由于您的电池电压较低、它可能会低于默认值2.8V。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在我完成 bq27Z561-R2 TRM 的过程中、我注意到了一些看起来像是错误。 在 TRM 的第30页上、它显示了 Settings.Configuration.I2C 监测配置的默认值为0x08 (位3 HI)。 但是、在 TRM 中显示为保留位3。 BqStudio 显示值为0x08、该位标记为 TAMB_SYNC_SIM。 因此、TRM 右侧列中的文本显示错误。 此外、在 bqStudio 中、位4被保留、在 TRM 中它为1PERCENT_HOLD。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我会再次检查并确保您使用的是正确的 BQZ 文件、因为每个版本的固件都添加了新功能。

    我检查了 TRM 并与 BQZ 进行了比较、看不到您描述的与寄存器的区别。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    [引用 userid="410823" URL"~//support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1119735/bq27z746-how-change-hw-trim-value-for-low-curry-operation/4156612#4156612"]我会仔细检查并确保您使用的是正确的 quote/quote/quote 文件

    但是、这是很可能的、如何更改 BQZ 文件? 我认为 bqStudio 会根据连接的器件选择该选项。 我想另一种可能是固件不是 R2版本。 我稍后将检查它。

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能够将固件更新到 R2。

    TRM 仍然不正确。 TRM 中的 Settings.Configuration.I2C Gauging Configuration 的默认值为0x08、实际上为0x20。 位3 (0x08)是保留位。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    是的、对于默认值、TRM 和 BQZ 之间似乎存在差异。 BQZ 中的默认值应为要使用的正确基准。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在哪里报告 TRM 错误? 似乎是"正确的做法"。

    我已更新原理图以使用 bq27Z561并有一个问题。 我们不会使用外部热敏电阻、因此、我们是否只是保持 TI 引脚未连接?

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    当报告错误时、我们将在内部记录该错误、您也可以在每个页面底部页脚的文档中提交反馈。

    如果您仅使用内部温度感测、则引脚应悬空。 您还需要将监测计配置为仅使用内部温度测量。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我在使用 LTO 电池方面取得了一些良好的进展、目前我正在开始学习周期、感谢您帮助我取得如此大的进步。

    我确实感到困惑、电池状态寄存器和电量监测计状态寄存器中的充电/放电标志之间有什么区别? 我在 TRM 和在线搜索过这些寄存器、但无法找到有关这些寄存器的详细说明、也无法找到使用哪个上下文的详细说明。

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    电池组在 BatteryStatus ()[DSG]= 0时处于充电模式、其中 Current ()> Chg Current Threshold (电流阈值)。 在此模式下、充电保护中的过热和欠温功能处于激活状态。 BatteryStatus ()[DSG]在非充电模式条件下设置为1,包括放松和放电模式。 在这两种模式下、放电中的过热和欠温保护处于激活状态。

    因此,BatteryStatus()寄存器可让 GaugingStatus()寄存器知道正在使用哪种模式(充电、放电或放松)。 然后,监测计依靠 GaugingStatus()来执行其算法并在电量监测计模式之间切换。 更多详细信息、请参阅 TRM 中的第7.6节。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Jose、这很有帮助。

    我的下一个问题更具体、我目前正在通过我们拥有的 LTO 电池完成一些学习周期。 LTOs 是 LiPo 和我使用 TI 通过电池样品为我们生产的 CHEMID 的较低电压。 放电阶段和静置阶段工作正常、各种状态位变为正确状态。 但是、当进入充电阶段时、监测计未检测到有效的充电终止(VCT)。 FC 和 TC 位设置正确、但不能设置 VCT。

    通过查看 bqStudio 中的寄存器、我发现充电电压(只读)为4400mV、我认为这是一个锂聚合物值。 此外、寄存器中显示的充电电流完全不正确。 这是奇数、因为电压和电流寄存器是正确的。

    我已阅读 TRM、但未能找到充电电压和电流的更新位置。 最受欢迎的是指针。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    要使 VCT 正确、必须满足各种条件。 请参阅以下内容:

    首先、我将 查看您的 chg-Relax - DSG-Relax 周期的日志文件、以确保满足 VCT 条件。 我要特别注意锥形电流、因为这通常是一个充电电流的比率。 如果充电电流值由于某种原因而关闭、我怀疑这可能是原因。 话虽如此、您应该能够手动更改锥形电流的值、并将其设置为一个有效值、使您达到 VCT。

    希望这对您有所帮助、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 已检查锥形电流设置是否正确、并已对其进行了充电周期监控。  

    我询问"充电电压"的原因是、TRM 对于 该公式中涉及的电压不明确:

    电压()+充电术语电压≥ChargingVoltage ()

    我假设"电压"是电池电压、充电终止时大约为3000mV。 数据闪存中的"充电端电压"被设定为3000mV。

    什么是"充电电压"及其来源、在数据闪存中只读。

    请参阅我在上一篇文章中关于"充电电压"的评论。 据我所知、这是导致 VCT 无效的原因。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    电压是电池电压的报告 SBS 寄存器、是应该是电池电压。

    ChargingVoltage()是高级充电算法设置的一部分,您应将其设置为与系统在不同温度下的充电电压和电流要求保持一致。 您可以将数据闪存中的所有范围设置为与 LTO 电池保持一致。

    应将充电项电压设置为一个值、以便监测计开始查找 VCT、如果您将其设置为3000mV、则 VCT 几乎始终允许电压、它基本上仅查看锥形电流。 默认值100mV 是一个良好的起点。 只有当充电器执行涓流充电或其他非标准充电曲线时、监测计才会看到 VCT、这将导致监测问题。

    TRM 第9章介绍了高级充电算法。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这毫无意义、在器件的默认配置中(对于锂聚合物)、"充电术语电压"被设置为4400mV。 您似乎在描述"充电项电压偏移"、它的默认值为100mV。 因此、TRM (上面引用的)中的公式实际上是不正确的。 也许应该是:

    电压()+充电项电压偏移≥ChargingVoltage ()

    实际上、 在该公式中、甚至"充电器电压"也可能是"充电项充电电压":

    电压()+充电项电压偏移≥充电项充电电压。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    关于 BQ27Z561-R2 TRM、其描述适用于 VCT。 数据闪存值充电项电压偏移值与 VCT 中描述的充电项电压值相同、只是在 TRM 末尾的数据闪存表中做了错误标记、没有其他提到充电项电压偏移。

    如果您未使用 ChargingVoltage()和 ChargingCurrent ()进行高级充电,则可以使用 Taper_volt 位使用预设电压,即充电项充电电压。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、bqStudio 中的这是什么呢?

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我已将 Tape_VOLT 位置位、但仍未设置 VCT。 TC 和 FC 均置位。 充电端充电电压为2900mV、充电端偏移为100mV。 电池充满电时的测量值为3076mV (在 bqStudio 中)。 充电电流当前为0mA、当充电电流约为10mA 时、充电器停止充电。

    很抱歉、我没有收到此信息;但是、在我看来、目前应该确认 VCT。 我显然仍然缺少一些东西。 这是我的电流寄存器的屏幕截图。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    您能否共享显示行为的.gg 文件和日志文件、我们需要此数据以提供最佳建议和帮助。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我假设一个短暂的放电周期后跟充电是可以的、不是完全放电/充电?

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0809_5F00_2022.loge2e.ti.com/.../vert2_5F00_Data_5F00_Flash_5F00_0809_5F00_2022.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    日志似乎仅显示大约40秒、我们需要在 VCT 触发前至少看到满足所有条件的120秒。 您能否共享一个更长的日志、以显示在不发生 VCT 的情况下满足的所有条件?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0809_5F00_2022_5F00_a.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    您的电荷锥形电流设置为10mA、但对于 VCT 所需的80年代、您的电荷锥形电流不会低于10mA。 我会将您的充电项锥形电流设置得更高、以便监测计可以看到终止发生。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、感谢您的指示、稍后我会让监测计回到工作台上、测试您的假设。

    您是否有用于显示/筛选日志文件的工具、或者只是使用 Excel 还是类似工具?

    非常感谢持续的援助、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、我已经运行了两个测试、一个测试的充电项是恒定电流@20mA、另一个测试的电流为40mA。 两项测试均未设置 VCT 位。

    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119735/bq27z746-how-change-hw-trim-values- for -low-curre-operation/4173921#4173921"]对于 VCT/8020、您不会低于10mA[引用的 VCT/80]。

    我一定不能理解这一说法的含义、在我的两项测试中、我都在电流下降到锥形电流以下的点之后运行了2分钟以上。 我再次觉得我对标准有误解。

    20mA 锥形:

    e2e.ti.com/.../0810_5F00_2022_5F00_a.log

    40mA 锥形电流:

    e2e.ti.com/.../0810_5F00_2022_5F00_b.log

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我看了40mA 锥形电流设置、您能否将您的.gg 文件与配置以及收集的每个日志共享? 测量仪表在日志中看起来处于放松或放电模式(BattStat 寄存器)、因此不符合 VCT 标准。 我不确定 DSG 电流阈值是否已更改或切换模式的延迟时间是否已更改。 您必须满足连续2个40多个周期的所有标准。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../vert2_5F00_Data_5F00_Flash_5F00_40mA_5F00_Taper_5F00_0810_5F00_2022.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我认为您可能无法达到0.25mAh 的累积容量要求、您的锥度太快、以至于当电量监测计开始寻找 VCT 时、可能会有很小的通过电荷。 监测计不断寻找处于放电模式的 VCT、一旦满足其中一个条件、它就不会启动。 这意味着40个周期将持续循环。

    通过查看日志、看起来锥形速度如此之快、监测计必须对40年代进行完美排列、以便在监测计降至 DSG 电流阈值以下并退出放电模式之前验证锥形电流和其他条件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我已尝试将 DSG 电流阈值降至最低(8mA 时为2mA)、但在 VCT 置位之前、监测计仍会退出充电模式。

    我们使用 LTC4079作为充电器、我看不到它如何调节充电电流。 它设置为使用100mA 充电、充电器在 C/10 = 10mA 时具有固定的充电终止。 它确实有一个计时器、可让充电器保持唤醒状态并拖转电池、但不足以让电量监测计保持快乐。

    因此、我不确定我们如何在这里继续。 除非您对电量监测计进行任何进一步的"调整"、

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    今天、我将再看一下设置和日志。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    如果您将 Quit 电流更改为1mA、Chg 电流阈值更改为2mA、您是否能够获得 NCT 或 VCT? 同时将锥形电流阈值降低至尽可能低的水平、大约为5-10mA。 当监测计正在寻找 VCT 时、我们希望尽可能获得足够的时间、以便我们可以对其进行设置。 有时、使用锥形周期非常短的小细胞会非常困难。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、感谢您的建议。 我今天早上试过这些测试、但测量仪表仍不能发出 VCT 信号。 此外、我搜索了 TRM、虽然寄存器定义中提到了 NCT 位、但未定义。 这是什么?

    e2e.ti.com/.../0816_5F00_2022_5F00_1.log

    期待您对新日志的评论。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下也是.gg.csv 文件:

    e2e.ti.com/.../vert2_5F00_Data_5F00_Flash_5F00_0816_5F00_2022.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sid。

    我向您发送了有关新设置的 PM。 我认为40年代的收尾时间和最低电荷可能会导致 VCT 问题。 NCT =近电荷终止、它在前40秒通过且满足 VCT 条件后进行设置。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、我有 PM、但不是来自您。 如何更改正在使用的 BQZ 文件?

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    将其放置在 BQStudio 下载路径的 config 文件夹中。 移动另一个 BQZ、使其不会被自动检测到。

    此致、

    Wyatt Keller