This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:输出4.5V 无负载、轻负载输出纹波高

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124114/lp5907-output-4-5v-no-load-light-load-output-ripple-high

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件: TPS7A20

尊敬的专家

我们使用5V 直流输入或电池5.5V 输入 测试,以确保在无负载、轻负载条件下的输出4.5V 为高电平,大约2.5mV。

这些故障率约为6%,我们更换 IC,故障消失了!

空 载输出波形:

轻载波形:

纹波:

PCB 和 sch:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    感谢您分享此信息。  

    问题是否与 LDO 输出端为什么存在纹波有关?  

    当您仅使用电池进行测试时、还是存在5V 直流电源时、是否会出现此纹波?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar

    是的,LDO 纹波的输出是异常的。

    5V DC 和电池测试输出纹波都很高,故障率约为16%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel。  

    LDO 下方是否有 GND 层? 此外、除了运行正常的电路板外、是否可以在同一范围内获得 Vin 和 Vout 的启动波形? 奇怪的是、甚至没有4.5V 电源轨。 从示波器屏幕截图中,我看到从空载和轻载的角度看电压低于零,如果我错了,请纠正我的问题。 最后、C4的额定电压是多少?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar

    在 LDO 芯片的中间、覆铜层、下一层也完整。

    输入和输出启动波形如下所示:

    3、示波器噪声测量通过独立的直接放大前电路进行、示波器采用交流耦合、因此无法看到 DC4.5V;

    4、C4压力为10V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gabriel、  

    感谢您分享。 我不确定提供的示波器截图是交流还是直流耦合、我想确保。  

    查看电容器后、可能是一旦电容器降额、就会导致一些稳定性问题:  

    这里是直流偏置为4.5V 时的电容变化、其电容值正好为0.7uF、这是实现稳定性所需的最小值。 这不会考虑任何温度变化或器件的+-10%容差。  

    是否可以并联另一个电容器来验证这一点?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar

    在实际测试期间、输出电容已更改。

    1、再并联一个1uF 电容器

    2.用4.7uF 陶瓷电容器替换输出电容器

    3.将输出电容替换为10uF 陶瓷电容

    输出仍然有问题

    此外、LP5907的稳定性是否对输出电容有如此严格的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    LP5907对输出电容的要求确实非常低。 但是、如果遵循数据表中规定的建议值、则器件应按预期运行  

    我查看了输出波形、并注意到、从交流线路到50Hz 非常接近时会发生~46Hz 的振荡。  

    如果通过更改输出电容器仍然存在此问题、则可能是噪声从另一个源耦合。

    有几种方法可以验证这一点。 断开电路板附近的任何电源、例如电源、万用表等、需要的示波器除外。 使用电池和屏蔽盒(如果可用)进行测试。  

    您提到了独立的直放大前端电路吗? 是否已验证这是否使用其他来源提供了干净的输出?  

    此外、在进行测试时、是否也考虑过 Vin? 这将有助于我们验证 Vin 是否也没有显示可能耦合到 Vout 的振荡。 最后、如果可能、直接在 Cin 和 Cout (交流耦合)处进行探测也会非常有用。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar

    1.测试环境已经过验证,没有问题。 测试单通道单独构建、并直接在输入和输出电容器上进行测试;

    2.如果电池用作输入测试,则输出仍会有异常。 同时、根据 LP5907规范中的性能指数、即使存在输入纹波、5907的高 PSRR 和抑制输入电压瞬变的能力也不应导致产生如此大的纹波电压输出;

    3.所附图中最早的46Hz 噪声频率是正常输出的5907输出测试噪声频率(功率频率是由于连接线的影响而引入的、但此时测试电压纹波仅为45uV)。 无负载时、异常输出频率的电压纹波为2.5mV@176Hz。 轻载50uA 电压纹波下的异常输出频率为2.5mV@3.44kHz;

    下图显示了输入和输出交流耦合后的波形;

    在测试中发现输出增加了负载。 当负载超过0.5mA 时、纹波将显著减小、当负载继续增加到1mA 时、纹波将下降到数十 uV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    感谢您分享此信息。  

    当您之前提到 IC 已更改且问题消失时、您是否提到了 ABA 交换? 此外、在进行 ABA 交换时、是否在新电路板上重新测试了故障 IC、问题是否解决、和/或在故障电路板上安装的新 IC 是否也显示问题已解决?  

    在更改输出电容器时、是否观察到相同的频率和振幅? 预计更改电容器会更改这些值。  

    此外、您能否更详细地描述负载是什么? 如何测量50uA、即输出电压、数据表中的预期值、提供的电流?  

    空载和50uA 负载是导致系统问题的要求、还是在测试器件时观察到的情况?  

    客户能否将 TPS7A20用作短期解决方案? 这是 LP5907的下一代产品、应提供更好的性能。  

    最棒的  

    Edgar Acosta