This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561的电流采样电路设计对低温 RSOC 精度的影响

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127521/bq27z561-influence-of-current-sampling-circuit-design-of-bq27z561-on-low-temperature-rsoc-accuracy

器件型号:BQ27Z561

尊敬的团队:
BQ27Z561的电流采样电路设计是否会对低温 RSOC 的精度产生更大的影响? 如果二级保护器和燃油表使用相同的采样电阻器进行电流采样,则会在燃油表中引入偏移误差,并影响 RSOC 的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    使用两个或三个器件测量同一个感应电阻器可能会导致问题、具体取决于所连接器件的特性以及它们如何测量电流。 在低温条件下、电流的任何偏移都会产生更大的影响、因为内部电阻更高、因此任何 IR 压降都更高。 如果电流测量不正确、则电量监测计将高估或低估电池的实际电阻值。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的完美回答。 首先、电流采样会影响库仑计数器的积分、从而导致在放电过程中选择内部电阻模型并影响仿真。 同样、IR 压降中 I 测量的不准确性也会影响仿真结果、我能理解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    没错、由于内部电阻引起的 IR 压降、它会影响库仑计数器和仿真。

    此致、

    Wyatt Keller