主题中讨论的其他器件: LM25143-Q1、 LM5143、 LM25143
大家好、
您能否帮助仔细检查 U4002 (LM5143-Q1)的原理图?
快速计算的收费结果和 FET 规格已包含在 Zip 文件中。
e2e.ti.com/.../mpci_5F00_ti_5F00_parts_5F00_20220811_5F00_pwr_5F00_Kai-review.pdf
谢谢!
Kai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否帮助仔细检查 U4002 (LM5143-Q1)的原理图?
快速计算的收费结果和 FET 规格已包含在 Zip 文件中。
e2e.ti.com/.../mpci_5F00_ti_5F00_parts_5F00_20220811_5F00_pwr_5F00_Kai-review.pdf
谢谢!
Kai
更新!
尊敬的 David:
感谢您的回复!
但我检查了所连接的 QS 工具、我认为它具有正确的设置... 您可以再次检查吗?
e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2_2D00_Kai-adjust_5F00_20220816.xlsm
只需修改器件名称、 客户将使用 LM25143-Q1而不是 LM5143、但我认为这不会产生太大影响。
客户设计规格为12V 输入电压(稳定、不是电池供电)、输出3.3V/7A TDC、13A 峰 值、因此他们将使用单输出交错操作。
谢谢!
Kai
您好 Kai、
很抱歉造成混淆。
几个点用于对原理图进行反馈。
1.我会 为电流感测输入安装一个 RC、如下面的示例所示。

2.安装电解电容器以确保输入滤波器阻尼良好。 您可能不使用输入滤波器、但如果长引线甚至长引线是感应的、则需要对其进行阻尼。 下面的链接显示了如何抑制、 通常使用电解大容量电容、其 C 值为输入端使用的 CIN 陶瓷电容的4倍;如果您本身没有电感器、则 ESR 为 sqrt (L/CIN_Ceramic)。对于长引线、使用几百 nH 的估算值。 如果电感非常低、则可能不需要抑制、但安装夹持器时不会受到伤害。
3.自动应用通常需要约42V 的电压来处理负载突降情况,因此 FET 的额定电压不是这样。 如果设计需要承受42V 电压、请选择额定 VDS 更高的 FET。
希望这对您有所帮助?
David。
尊敬的 David:
非常感谢您对此的支持。
以下是我对你的评论的答复。
1.我会 按照您 的要求向客户分享 RC 滤波器的建议。
2.您可能忘记输入“链接”,是否可以再次检查? HA Ha~谢谢!
3.是的、我知道 自动应用通常需要大约42V 来处理负载突降、但在本应用中、Vin 12V 来自另一个 POL (在另一个板上、并通过电缆连接到 LM25143板)而不是电池、因此我认为这里的 MOSFET VDS 很好。
非常感谢!
Kai
对不起、Kai、
有关输入滤波器阻尼的更多详细信息、请参阅以下链接。
https://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf
David。
您好 Kai、
正确,阻尼电容器需要比 Cin 陶瓷电容器大4倍,40uF 应该足够**。 ESR 需要等于 SQRT (Lparamitc/Cin_Ceramc) 、只要其 ESR 接近计算值、您就可以正常工作。
**只要符合转换器的 RMS 纹波电流额定值要求,输入端的陶瓷电容值为40uF,就可以正常工作。 由于 纹波电流消除 会降低陶瓷电容器将提供的总 RMS 纹波电流、因此双相将会带来好处、如计时180度。
David。