This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:原理图审阅支持

Guru**** 2394225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM25143-Q1, LM5143, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126517/lm5143-q1-schematic-review-support

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25143-Q1LM5143LM25143

大家好、

您能否帮助仔细检查 U4002 (LM5143-Q1)的原理图?

快速计算的收费结果和 FET 规格已包含在 Zip 文件中。

e2e.ti.com/.../mpci_5F00_ti_5F00_parts_5F00_20220811_5F00_pwr_5F00_Kai-review.pdf

e2e.ti.com/.../snvc229f.7z

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

      QS 工具输入与原理图不匹配。  QS 工具配置为60V 输入单输出交错设计、U4002的原理图配置为双输出设计。  请随意重新打开附带了正确 QS 工具的主题,以便我可以检查您的设计和设计规格。  谢谢、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新!

    尊敬的 David:

    感谢您的回复!
    但我检查了所连接的 QS 工具、我认为它具有正确的设置... 您可以再次检查吗?
    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2_2D00_Kai-adjust_5F00_20220816.xlsm

    只需修改器件名称、 客户将使用 LM25143-Q1而不是 LM5143、但我认为这不会产生太大影响。

    客户设计规格为12V 输入电压(稳定、不是电池供电)、输出3.3V/7A TDC、13A 峰 值、因此他们将使用单输出交错操作。

    谢谢!
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    很抱歉造成混淆。

    几个点用于对原理图进行反馈。

    1.我会 为电流感测输入安装一个 RC、如下面的示例所示。

    2.安装电解电容器以确保输入滤波器阻尼良好。  您可能不使用输入滤波器、但如果长引线甚至长引线是感应的、则需要对其进行阻尼。 下面的链接显示了如何抑制、 通常使用电解大容量电容、其 C 值为输入端使用的 CIN 陶瓷电容的4倍;如果您本身没有电感器、则 ESR 为 sqrt (L/CIN_Ceramic)。对于长引线、使用几百 nH 的估算值。  如果电感非常低、则可能不需要抑制、但安装夹持器时不会受到伤害。   

    3.自动应用通常需要约42V 的电压来处理负载突降情况,因此 FET 的额定电压不是这样。  如果设计需要承受42V 电压、请选择额定 VDS 更高的 FET。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您对此的支持。

    以下是我对你的评论的答复。  

    1.我会  按照您 的要求向客户分享 RC 滤波器的建议。

    2.您可能忘记输入“链接”,是否可以再次检查?  HA Ha~谢谢!

    3.是的、我知道 自动应用通常需要大约42V 来处理负载突降、但在本应用中、Vin 12V 来自另一个 POL (在另一个板上、并通过电缆连接到 LM25143板)而不是电池、因此我认为这里的 MOSFET VDS 很好。  

    非常感谢!
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、Kai、

    有关输入滤波器阻尼的更多详细信息、请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了!

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 阻尼输入处的电解电容器、如果客户使用 POSC (钽聚合物)而不是大容量电容器、IFS 是否正常?

    因此、现在 Vin 处的客户 MLCC 大约为40uF、建议客户在输入侧添加150uF 或220uF、然后再添加 MLCC 电容、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    正确,阻尼电容器需要比 Cin 陶瓷电容器大4倍,40uF 应该足够**。  ESR 需要等于 SQRT (Lparamitc/Cin_Ceramc) 、只要其 ESR 接近计算值、您就可以正常工作。  

    **只要符合转换器的 RMS 纹波电流额定值要求,输入端的陶瓷电容值为40uF,就可以正常工作。  由于 纹波电流消除 会降低陶瓷电容器将提供的总 RMS 纹波电流、因此双相将会带来好处、如计时180度。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    很抱歉,我无法理解什么是 “ESR 需要等于 SQRT (Lparamitc/Cin_Ceramc)”?

    您能否以客户设计10uF*4 MLCC 输入为基础,举例说明如何在此处设计 POS 或散装电容器? 我知道电容 C 值可以是150或220uF,如何选择 ESR 参数?

    非常感谢

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    假设输入端未安装物理电感器。  假设您有较长的 PCB 迹线/导线、假设电感为200nH、则计算如下、而不考虑陶瓷的额定电容。

    对于 ESR、sqrt (200nH/40uF)= 0.071欧姆。 如果您的阻尼电容器具有几十毫欧的 ESR、您应该可以正常工作、如本示例所示。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    立即了解!  感谢您的解释。