This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:使用 DAC 进行动态电压调节

Guru**** 2555150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127399/lm317-dynamic-voltage-adjustment-with-dac

器件型号:LM317

您好、专家、

我的客户正在考虑 使用 DAC 进行动态电压调节、如以下应用手册。

https://www.ti.com/jp/lit/an/sbaa341a/sbaa341a.pdf

但是、LM317的基准电压介于 ADJ 和 VOUT 之间。 (通用 LDO 的基准电压介于 FB 引脚和 GND 之间)

他们能否在应用手册中将此配置用于 LM317?

你有任何疑虑吗?

谢谢

Mukuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、  

    是的、这仍然可以通过 LM317实现。  

    请注意、LM317虽然没有 GND、但仍可用作常规可调 LDO。 它具有典型值为1.25V 的内部基准电压、并注意 R1是如何连接 OUT-可调节之间的、R2是如何连接的、ADJ- GND 之间的。 还应注意 VO = VREF (1 + R2/R1)+(IADJ×R2)、因此应将 IADJ 包含在用于 DAC 的计算中。  

    还有另一个选项可使用外部电压设置 Vout:  

    也许使用 DAC 代替-10V 可以是另一种选择。  

    最棒的  

    Edgar Acosta