大家好、
我的客户将 PhB 阈值设置为大约100W、
但他发现 PhB 直到150W 才打开、
为什么会发生这种情况、为什么 PhB 电阻器与最大输出功率有关?
当我们没有增加负载时、IC 不应该知道设计人员的最大输出。

e2e.ti.com/.../6283.Copy-of-Interleave-PFC-IC-caculate-file-20220706.xlsx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户将 PhB 阈值设置为大约100W、
但他发现 PhB 直到150W 才打开、
为什么会发生这种情况、为什么 PhB 电阻器与最大输出功率有关?
当我们没有增加负载时、IC 不应该知道设计人员的最大输出。

e2e.ti.com/.../6283.Copy-of-Interleave-PFC-IC-caculate-file-20220706.xlsx
您好、Fred、
为了正确计算、客户必须在单元格 E31中输入最大功率。 如您所见、将 PhB 阈值与 COMP 电压进行比较。 这样做的原因是、最佳设计将使用完整的 COMP 范围。 Vcomp 被钳位在4.825V、因此 PhB 阈值基于该最大功率(包括125mV 失调电压)。 由于控制器知道 Vcomp 是多少、因此它还"知道"输出运行在的全功率百分比。

因此、Vphb 设置为 最大 Vcomp 乘以 B 相移阈值与 Pmax 的比值(加上 125mV 偏移)。
例如、如果客户设计的 Pmax = 300W、并且希望 在 100W 时打开 PhB、 在85W Vphb_l = 4.825V x (85W/300W)+0.125mV = 1.492V 时关闭 PhB。 Vphb_h = 4.825V x (100W/300W)+0.125mV = 1.733V。 然后、通过 eq (7)和(8)计算 RU 和 Rd 为323.4kΩ Ω 和107kΩ Ω
请注意、当计算器工具被填写时、必须 准确地填写从工作表顶部到底部所有黄色单元格中的所有信息。 您提供的屏幕截图与您附加的仅具有90W Pout_max 的文件不匹配。
此致、
射线
尊敬的 Ray:
让我们绕过 PhB、因为它只是一个固定的阈值、我的问题变为以下:
IC 如何知道 Vcomp 4.825V 是"最大功率"、是否有环路或信号告诉它?
我在其他论坛中意外地看到了以下公式、但该公式与最大功率无关
Vcomp = Ton / kt =(LBOOST*(LBOOST*IPEAK)/(VinAC*2^0.5))/(VinAC*2^0.5)
它们的目标是在98W 时打开 PhB、但
他们说 VCOMP 直到150W 才达到1.07V、
我怀疑这可能与 Vsense 有关、因为它影响 Vcomp、对吧?
根本原因似乎是 Vcomp、而是 VPHB、对吧?

以下结构是否会像这样影响 Vsense 和 Vcomp?

更新新计算器。
更新新计算器 e2e.ti.com/.../4721.Interleave-PFC-IC-caculate-file-20220706.xlsx
您好、Fred、
如果您正确完成了计算、我看不到这会对 您的 Vcomp 产生什么影响。 但是、PR247应连接到 Vout 以提供预期的 HVSEN_OV 保护。 现在、它不能防止这种情况。 作为实验、请移除 PR247并相应地更改 PR448。 然后查看这是否对 PhB 阈值有影响。
下 一个建议是增加 PhB_H 和 PhB_L 之间的范围 它们可能与现在的情况太接近。 下面是一个示例

请记住 、PH_H 是 在高压线路关闭 PH-B 的地方、而 PH_L 是 在 低压线路关闭 PH-B 的地方。 进行测量时请记住这一点。
此致、
射线
尊敬的 Ray:
我不认为根本原因是 PhB_H 和 PhB_L 过于接近。
我想深入了解 Vcomp 如何将设计的最大负载设置为4.825V、
根据以下公式、
Vcomp = Ton / kt =(LBOOST*((LBOOST*IPEAK)/(VinAC*2^0.5))/(VinAC*2^0.5)、
如果设计 人员事先没有决定最大功率是多少、 但 Lboost 和 Vinac 已经"固定"并决定、
由于我们知道4.825V 是 Vcomp 的最大电压,这意味着我们可以根据此公式计算最大负载或最大 IPEAK。
如果我们固定 L 值和 Vinac 电阻器、那么 Vcomp 也无法支持更大的最大功率、对吧?
您好、Fred、
我不确定您的公式、但我想说您的结论基本上是正确的。
从数据表 eq (4)中、您可以看到 Vcomp =[Ton /(KT*VINAC)]+ 0.125V。 此外、eq (3)显示、Ton 与1/Vinac^2以及1/Rtset 成比例。 为 设计的 Pout_max 选择的 L 将决定 TON_max RT 由电感器和 Vinac 电阻分压器确定。
公式中未捕获的一个因素是 MOSFET 的输出电容对关断延迟以及 Vcomp 的影响。 关断延迟有效地延长了 Ton 并将 COMP 推至低于预期值。 这将导致更高 的 PhB 电平。 我认为 PhB 阈值将至少比直接计算结果高一点。
射线
尊敬的 Ray:
感谢您的解释、
我看到现在有一些与 L、Vinac、Rt 和 Ton 相关的复杂反馈控制、
以便 IC 可以"知道"最大功率。
回到这个问题、他们使用的输出电容为77pF、实际上是55pF、有一 个额外的陶瓷电容22pF、这是否太大而影响这一点?
当功率为100W 时,Vcomp 应达到 PhB 阈值1.07V,但仅为0.853V。
由于电阻器误差、因此该 VINAC 的误差为0.43%、
根据您的公式、Vcomp =[TON/(KT*VINAC)]+ 0.125V。
TON 和 KT 都与 VINAC 相关、那么该误差是否足够大、可以导致 Vcomp 差或任何其他潜在原因?