This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:GDA 无电压

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124229/ucc28064a-gda-no-voltage

器件型号:UCC28064A

大家好、

我的客户开机、发现其 GDA 栅极电压为0V、因此 Vin 直接通过输出端、即90Vac。

Vref 为6V、Vsense 为1.734V、Comp 为4.9V、 但 GDA 无电压。

我知道这可能是因为他们设置 OVP2错误、如下所示

当 COMP 意外将失效防护电压设置为远高于 OVP1时、为什么不进行 GDA 切换、但 COMP 仍具有电压?

您会帮您详细说明吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    很抱歉耽误你的时间。 您能否发送完整的计算器工具和原理图?

    谢谢、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已经知道根本原因是 OVP2过高、

    请根据 IC 内部角度解释原因、谢谢

    e2e.ti.com/.../4353.POWER-BD-DEMO-FOR-500W-20220706.pdf

    e2e.ti.com/.../Copy-of-Interleave-PFC-IC-caculate-file-20220706.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您能否说明您认为通过降低 OVP2可以解决此问题的原因? 该值是否更改、然后正常操作是否更改? 通过将 OVP2设置 为高电平、失效防护电压被有效禁用、因此如果输出在 425v 下超出 OVP1、控制器不会停止 GDX 的切换。

    我想知道问题是否是控制器或 PA401由于其他原因而损坏、导致 GDA 不切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ray:

    是的、这个问题在降低 OVP2后得到解决、这就是我所依据的。

    那么、您的意思是将失效防护 OVP 设置得非常高、不会导致这种情况呢?

    有多奇怪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    通过更改该电平、除了防止切换大于425v 之外、我不会期望这样做来纠正控制器的行为。   输出是否超过425v?

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    否,输出与输入相同,因为没有像成像那样的 MOS 开关  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我想我会感到困惑。  我想您表示、当 OVP2设置为合理的值时、问题就得到了解决。 在我看来、控制器现在可以正常切换并调节到395V。 如果是这种情况、则之前的条件下达到 OVP1是毫无意义的、当然也不是 OVP2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我的意思是、输出电压在它们校正 OVP2电阻器后正常为390V、  

    您是否知道任何可能出现这种症状的情况? (仅限 GDA 无电压)

    OVP? 欠压? OCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已排除 COMP_DSCHG 和 HIGH_OV (OVP2)、因此 OCP 是唯一停止 GDA 开关的原因:

    此致、
    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    不可能、它们根本没有任何负载、

    奇怪的是  ,如果 OVP2低于 OVP1,GDA1和 COMP 会表现怎样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到问题了。 由于 VSENSE 和 HVSEN 源自 公共节点、当 PR449为9kΩ μ A 时、它 也会影响 VSENSE 阈值、可能触发 HIGH_OV。 其目的是使它们成为两个独立的路径、以提供额外的保护层。

           

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    9K 欧姆不是真正的电阻器、它仅相当于原理图中的分压电阻器网络、

    您应该重点关注原理图而不是计算器

    而在高电平_OV 中、您是指 OVP1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我试图回答最初的问题、即为什么在您更改 OVP2电平之前器件不进行调节。 您之前说过"是的、降低 OVP2后即可解决问题..."。 我的印象是、您将电路板上的物理电阻器更改为降低 OVP2 (HVSEN_OV)。  由于此电路板的配置方式、HVSEN 上的电阻分压器将影响 HVSEN_OV 以及 HIGH_OV。

    您能不能让我回到"什么不起作用、什么现在起作用"。 您对原理图和计算器工具进行了哪些更改、使电路板从非稳压变为稳压。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我们有多个线程用于同一设计、我很感谢您为同一设计遇到的每个问题提供多个线程。 我认为这个特定的线程已关闭或至少被后续线程取代。 我将关闭这个。   

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    最后、请在另一个论坛中讨论、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Fred。我将关闭这个、然后继续讨论其他主题。