This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF4132:负载瞬态

Guru**** 2500785 points
Other Parts Discussed in Thread: REF4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127362/ref4132-load-transient

器件型号:REF4132

大家好、

我对 REF4132的负载瞬态有疑问。

波形是-10mA 至+10mA 的结果、但如果它是0至10mA、波形是什么样子?
输出电压是否因灌电流和拉电流之间没有切换而波动?
还是以相同的方式波动?

我想知道负载在0至10mA 之间波动时输出电压变化的趋势。


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishiwata San  

    当负载在0mA 至10mA 之间波动时、峰值负载瞬态的振幅将减小。  

    此致

    Trailokya