This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3946:在未施加电源的情况下驱动输入

Guru**** 2503415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3946, TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123385/ucc3946-driving-input-with-no-applied-supply

器件型号:UCC3946
主题中讨论的其他器件: TPS3851

大家好、

 当 VDD 未提供给器件(UCC3946断电)时、将 UCC3946的 WDI 引脚驱动至3.3V 是否可以接受且安全? 数据表未指定此引脚的 VIH 最大值-因此我们的客户希望再次确认将 WDI 驱动到高于 VDD 的电压将是正常的。

它们不打算 超过指定的10V 绝对最大额定值。 提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我认为 UCC3946应该可以。 我将与团队确认这一点、并在上午的 PT 中与您联系。

    客户是否计划在系统 上电时启动看门狗脉冲?

    感谢您的耐心等待、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您对此进行深入研究。 我们客户的系统具有部分断电模式。 在部分断电状态下、系统可以在 UCC3946未通电时向 UCC3946 WDI 引脚提供脉冲。 他们需要确认这不会对 UCC3946造成损坏、并且即使在加电时 WDI 为"高电平"、UCC3946也会在加电时按预期工作(无闩锁风险)。

    如果您需要有关客户用例的更多信息、请告诉我。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    感谢您对此的耐心等待。 客户是否已经在其系统中设计了 UCC3946? 如果不是、我们强烈 建议他们考虑使用较新的产品、例如 TPS3851

    这对他们来说是可行的吗?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的建议。 但不幸的是、在客户方面、硬件已经在使用 UCC3946进行大规模生产、因此他们无法选择使用其他器件。

    他们有两个后续问题:
    1. TI 是否可以执行任何测试来评估风险?
    2.您能帮助我们检查产品设计以查看 是否 存在本常见问题解答中提到的正钳位二极管吗?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    感谢您的回答。 如果他们计划在未来开发电路板、也许可以使用 TPS3851替代 UCC3946。

    我将与 我们的团队合作、在 客户的条件下测试 UCC3946、并深入了解钳位二极管。  当我有该信息时、我将对该主题做出响应。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我一定会将您的建议转达给客户。 我们期待收到您关于测试结果的回复。 非常感谢您的帮助!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    谢谢。 我将最迟在太平洋时间周二提供更新。 遗憾的是、由于 UCC3946是一个旧器件、因此我们没有用于测试它的评估模块。 我们正在研究考虑这一点的解决方案。

    我仍在与器件上存在正钳位二极管相关的通信中。

    感谢您的耐心!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    感谢您的耐心等待。 遗憾的是、由于这是一个很旧的器件、我们无法访问设计文件。 不过、我们仍在研究有关它的设计资源。

    我们还在努力获取样片以进行测试。 我将在8月19日(星期五)之前向您更新这两个流程的状态。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    非常感谢这次更新! 我将相应地与客户分享这些信息。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您和客户对此的耐心等待! 旧器件收集资源和数据的时间通常较长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    让我们将此对话发送到电子邮件;这将更好地适应这一进展。

    谢谢、

    Patrick