This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3312:电阻分压器选择

Guru**** 2526560 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126972/ref3312-resistor-divider-selection

器件型号:REF3312

大家好、  

我们希望首先使用 REF3312和 REF35125获得0.5V、然后从0.5V 获得0.45V。  

我看到 REF3312数据表中的以下电路可从 REF3312获取电压、但 R6和 R7范围没有相关指南。  该范围是否有要求?  

只需检查如何为低于 R6和 R7的电阻选择电阻以获得0.5V、然后检查如何选择0.5V 至0.45V 的电阻。  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    可根据公式 Vout = 0.5V =(1.25V * R7)/(R6+R7)选择 R6和 R7。 另一个电阻分压器的计算方法与0.45V =(0.5V*R2)/(R1+R2)相同。 电阻器范围的大小应确保流经电阻器的电流不超过推荐 的5mA REF3312输出电流。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    感谢您的回复。  

    是否需要最大电阻?   例如、我们使用 Mohm 电阻器。 没关系吗?  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只要电阻器能够提供足够的电流来驱动应用中的负载、就不需要最大电阻。

    最棒的

    Walter