请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF3312 大家好、
我们希望首先使用 REF3312和 REF35125获得0.5V、然后从0.5V 获得0.45V。
我看到 REF3312数据表中的以下电路可从 REF3312获取电压、但 R6和 R7范围没有相关指南。 该范围是否有要求?
只需检查如何为低于 R6和 R7的电阻选择电阻以获得0.5V、然后检查如何选择0.5V 至0.45V 的电阻。
谢谢。

BRS
假设