This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ25170J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124269/bq25170j-searching-ti-solution

器件型号:BQ25170J
主题中讨论的其他器件:BQ25170

你(们)好

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

客户正在寻找 充电器 IC!

电池规格:

https://www.rpc.com.tw/table-1-1.html

VIN= 5V

请帮助建议一 个独立的解决方案、Thx

此外、请帮助建议测量  仪表解决方案、THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ25170或 BQ25170J 将是一款出色的解决方案。  它们将支持502025锂聚合物4.2V 200mAh 电池。

    BQ25170J 将支持 JEITA 充电器曲线、在高温或低温条件下可降低充电电流和电压、请参阅数据表第7.3.2.4节。  

    如果不需要、BQ25170将是一个很好的解决方案。

    建议为电量监测计问题生成单独的帖子、以获得更好的响应。  包括任何监测计附加要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill

    感谢您的支持!

    更多问题、

     BQ25170  在 电池未充电时是否会产生损耗? (IC 的电池泄漏电流似乎为350nA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是、未充电条件下的损耗为350nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill

    感谢您的支持!

    更多问题、

    请帮助我确认 BQ25170 电池充电器是否适用于以下两种电池规格、如果适用、预计的充电时间有多长? Thx

    https://www.rpc.com.tw/table-1-1.html

    1.502025 (鋰聚合物 μ A)

     磷酸鐵鋰602328FR1 (μ m)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    BQ25170正常工作。

    可以直接向我发送有关此问题的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill

     预计充电时间有多长? Thx

    1.502025 (鋰聚合物 μ A)

     磷酸鐵鋰602328FR1 (μ m)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与你联系。