主题中讨论的其他器件:BQ25170、
你(们)好
我们有一个很好的新 DIN TI 产品!
客户正在寻找 充电器 IC!
电池规格:
https://www.rpc.com.tw/table-1-1.html
VIN= 5V
请帮助建议一 个独立的解决方案、Thx
此外、请帮助建议测量 仪表解决方案、THx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们有一个很好的新 DIN TI 产品!
客户正在寻找 充电器 IC!
电池规格:
https://www.rpc.com.tw/table-1-1.html
VIN= 5V
请帮助建议一 个独立的解决方案、Thx
此外、请帮助建议测量 仪表解决方案、THx
你好
BQ25170或 BQ25170J 将是一款出色的解决方案。 它们将支持502025锂聚合物4.2V 200mAh 电池。
BQ25170J 将支持 JEITA 充电器曲线、在高温或低温条件下可降低充电电流和电压、请参阅数据表第7.3.2.4节。
如果不需要、BQ25170将是一个很好的解决方案。
建议为电量监测计问题生成单独的帖子、以获得更好的响应。 包括任何监测计附加要求。
你(们)好 Bill
感谢您的支持!
更多问题、
请帮助我确认 BQ25170 电池充电器是否适用于以下两种电池规格、如果适用、预计的充电时间有多长? Thx
https://www.rpc.com.tw/table-1-1.html
1.502025 (鋰聚合物 μ A)
磷酸鐵鋰602328FR1 (μ m)