请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54202EVM-716 
我今天测试了 TPS54202EVM、并通过调整反馈电阻将输出电压从5V 更改为3.3V。 。 我不明白我用红线圈出的位置,因为并非每个方波都有尖峰 。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我今天测试了 TPS54202EVM、并通过调整反馈电阻将输出电压从5V 更改为3.3V。 。 我不明白我用红线圈出的位置,因为并非每个方波都有尖峰 。
您好、Skylar、
我假设您必须知道为什么标记的振铃每3个周期出现一次。
这与负载电流有关。 对于极低电流、单个脉冲将为负载充电足够的能量、这意味着高侧 FET、低侧 FET 和低侧 FET 的体二极管有时间关断。 这将在每个开关周期中引起振铃。
但是、当负载电流增加到某个值时、单个脉冲不会提供足够的能量来加载、这会产生几个连续的脉冲以提供足够的能量、然后电感器将有时间让没有电流流过。 这就是所示波形背后的原因。
希望我的解释对我有所帮助!
BRS
Zixu