This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:最大占空比

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24770, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127089/bq24770-max-duty-cycle

器件型号:BQ24770
主题中讨论的其他器件: BQ24780S

大家好、

运行时的最大占空比是多少? 您能否评论一下 bq24770是否可以通过19V 输入支持4节电池(16.8V)? 谢谢!  

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    BQ2478080是一款类似但更新版本的 IC。 我建议查看 BQ2478080。

    对于 BQ24780S、我建议将其保持在低于90%的降压占空比下。

    谢谢、

    Peng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    客户更喜欢 NVDC。 您能否为以下规格推荐合适的解决方案、谢谢!

    输入电压:19-24V

    电池4S:10.4-16.8V

    最大充电电流:3.5A

    此致、

    Sam Ting

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    BQ24770应符合其用途。 但是、我建议您的客户通过内部样片订购 EVM、以便客户可以在与其应用系统类似的设置中对其进行测试。 在作出设计承诺之前、始终最好这样做。

    https://www.ti.com/tool/BQ24770EVM-540

    谢谢、

    Peng