请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 通常、深度放电的电池在充电电压下需要一些时间才能恢复。 几乎没有电流进入电池。 如果电池处于高阻抗状态或被移除、24650是否会调节输出电压? 如果没有电池、它是否会产生输出电压? 对于充电器的电流输出能力、有什么预期? 预充电、CC、CV?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
通常、深度放电的电池在充电电压下需要一些时间才能恢复。 几乎没有电流进入电池。 如果电池处于高阻抗状态或被移除、24650是否会调节输出电压? 如果没有电池、它是否会产生输出电压? 对于充电器的电流输出能力、有什么预期? 预充电、CC、CV?