This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:在没有电池的情况下输出?

Guru**** 2535080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126961/bq24650-output-with-no-battery-present

器件型号:BQ24650

 通常、深度放电的电池在充电电压下需要一些时间才能恢复。 几乎没有电流进入电池。  如果电池处于高阻抗状态或被移除、24650是否会调节输出电压?  如果没有电池、它是否会产生输出电压? 对于充电器的电流输出能力、有什么预期? 预充电、CC、CV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该部件将通过电池缺失检测。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题与输出电压有关。  由于我的系统由电池供电、并且如果电池放电时间低于系统分钟、当 Vbus 从不存在状态(太阳能通宵)恢复时、输出电压是否会在电池从深度放电状态恢复时恢复为系统供电?  将不存在电池检测输入或电池移除感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的系统是如何连接的? 如果像 BQ24650EVM 那样连接、我们的充电控制器将不执行任何操作来停止通过二极管从电池放电。 在我们的 BQ24650EVM 中、系统将由较高的输入电压或电池电压供电。

    此致、

    Mike Emanuel