This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:TI UCD90xxx 比较报告

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127056/ucd90320-ti-ucd90xxx-comparion-report

器件型号:UCD90320

你(们)好

您是否有 TI UCD90xxx、CPLD、BMC 之间的比较文档?

我们正在考虑使用 TI UCD 90xxx 系列替换 CPLD 和 BMC 的机会。

谢谢

许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这正是您从 CPLD 和 BMC 方面寻找的功能类型、很难在这些方面进行并排比较。   

    UCD90xxx 的主要功能是进行定序监控、裕量调节和内务处理。

    您从 CPLD 或 BMC 使用哪种功能? UCD90能否涵盖这些功能?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我这样说,与 CPLD 或 BMC 相比,UCD90320有哪些期货?

    例如、UCD90320更便宜、编程也更简单、即使对于硬件工程师、用户友好界面等也是如此


    我是说 TI 开发了此 IC、因此必须有一些原因或意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将讨论产品特性或系统要求

    我们开发 UCD90xxx 的目的是管理板载电源。数据表中列出了所有特性、

    CPLD 和 BMC 具有如此多的变体,它们提供不同的功能。  

    例如,BMC 可以运行 Linux,但我们无法运行。您的系统是否需要此操作?

    我们需要了解您的要求。

    此致

    Yihe