This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:使用电流控制反馈输入测量 PWM 控制器的波特图

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126370/ucc28740-measuring-bode-plots-of-pwm-controllers-with-current-controlled-feedback-inputs

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC256302

大家好、

考虑到电源稳定和功率级波特图绘制文字中最覆盖的情况、控制器具有"电压控制"反馈输入:反馈引脚上的电压变化会导致输出电压变化。 不过、那里有一些控制器、例如 UCC256302或 UCC28740、其中电流变化的 ammount 源自 FB 引脚或馈入 FB 引脚来调制输出。 显然、对于电流控制情况、需要考虑一些因素和修改。

由于我不知道本例中的"常见"程序、因此让我快速解释一下我是如何为 UCC28740执行该程序的、然后我会请您告诉我这是通常的方法还是我可以做得更好的地方。
一个典型的增益/相位分析器、在我的案例中为波特100、需要两个交流电压信号来建立关系、因此为了将反馈电流转换为一个电压信号、我选择了一个直接连接到 FB 引脚的反馈串联电阻器(如一个电流分流器)。 选择该值时、一方面由于电阻器上的直流压降、驱动电流源未被驱动至其电压限值、另一方面、交流信号足够大、具有足够的 SNR。 为了拾取压降、我在电阻器上使用了一个差分探头、并将其连接到通道 A、这与探头相关的调节和端接。 转换器输出电压通过标准单端探针馈入通道 B。

有两个问题:

  1. 如果应绘制功率级增益图,将输入电流与输出电压相关,并计算出20*log (Vout/IFB),表示单位不再抵消,不会获得无单位增益。 当然、可以用串联电阻器上测得的压降来替代 IFB、这会导致问题2。
  2. FB"分流"电阻器的哪个值可以被视为"正确"? 选择10k 或22k 会导致随机增益偏移以及随机功率级交叉频率。 是否有标准方法来应对此问题?

Q2备注:只要您以相同的方式对补偿器进行"处理"、您肯定不必关心所有这些参数。 补偿器将具有电压到电流的传递函数、输出电流的情况也是如此、为了绘制增益和相位、必须将其转换为电压。 只要您使用相同的分流电阻器、就可以轻松地稳定闭环。 尽管如此、UCC28740数据表中包含一个波特图、如图 27、它没有明确指定为功率级或闭环图、但假设它是 PS 图、那么我们可以提取45dB 的直流增益。 这正是我在工作台上使用10k 串联电阻器时得到的结果、两个探针均可均匀缩放。 有趣

非常感谢、
Felix