This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:STAT 引脚最小/最大闪烁

Guru**** 2392015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117877/bq25886-stat-pin-blinking-min-max

器件型号:BQ25886

大家好、

BQ25886的数据表中提到 STAT 引脚以1Hz 的频率闪烁。 您有最小值/最大值吗?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    否、我们没有它的规格。 闪烁只是一种指示故障情况的方法。 您是否有任何特定需求?

    此致、

    林红  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    感谢您提供的信息、很抱歉耽误您的回答。

    顺便说一下、客户的应用共享一个 LED、不仅可以指示充电状态、还可以指示由外部 MCU 控制的其他信息。 MCU 读取 STAT 引脚输出、因此 MCU 必须区分 STAT 引脚是闪烁还是恒定开启还是恒定关闭。

    您是否知道如何完全区分 STAT 引脚状态?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    在这种情况下、您可以根据经验设置限制。 大部分时间 STAT 引脚处于稳定状态。 STAT 闪烁的唯一其他时间是电池断开连接时(为电路板电容充电和再充电)。在测试几块电路板后、您应该能够获得一组适合您的限值的基线数据。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    很抱歉、我对您的建议不是很了解。 根据数据表中的引脚说明、  

    1:低电平表示正在充电。

    2.高电平表示充电完成或充电被禁用。

    3.当发生任何故障时,STAT 引脚以1Hz 的频率闪烁。

    它有三种状态,MCU 无法通过意外或仅3来区分1->2->1->...。

    客户的应用绝不会断开电池。 您能详细解释一下吗?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    您可能需要两组测量:

    1)测量频率、如果 f ~ 1Hz (或根据您的经验数据)、则表示它有故障。如果 f=0、则测量频率

    2.测量电压以区分低电平和高电平。  

    此致、

    林红