This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:最低自举电容要求

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127320/tps54228-minimum-bootstrap-capacitance-requirement

器件型号:TPS54228

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗? 由于 EOL、客户会寻找替代的自举电容器选项。 数据表描述必须连接0.1uF、但降额值看起来小于0.1uF。 此外、WEBENCH 建议使用低于0.1uF 的替代器件作为降额值。  

问题1. 最低自举电容要求是什么?

客户知道建议使用0.1uF、但备用电容选项可能略小于0.1uF。 在这种情况下、客户希望对自举电容器具有最低要求。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    我建议客户使用数据表指南、以便使用最低0.1uF 的电容。 通常、如果使用1206或1210尺寸的 X7R 陶瓷电容器、则该值的电容器不会因电压偏置而降额太大。 如果像在 EVM 中一样使用0603 50V 0.1uF X7R 电容器、则电容器值不会因自举电容器上的电压电平而大幅下降、最大值小于6.5V 例如、即使  GRM188R72A104MA35电容器在较高电压下降额、低于6.5V 的电容器值仍为0.1uF。

    谢谢、

    模块