This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:升压模式运行

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127344/tps55288-boost-mode-operation

器件型号:TPS55288

大家好、

我的客户希望将 TPS55288用于 10-16.8V 输入和20V/3A 输出应用。 假设操作仅为升压模式、并且可以移除外部 MOSFET。

您能否评论一下如何处理 DR1H、DR1L、BOOT1、SW1、I2C 接口或其他任何接口的连接?  

客户首选通过外部电阻分压器设置输出电压。 感谢您的支持!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    TPS55288仍然需要外部 FET。

    在启动期间、电压将上升至0V 至 Vin、最终设置为20V。 因此、它将从降压模式转换到降压-升压模式、最后转换到升压模式。