This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:在较重的负载下效率较低

Guru**** 2537080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127414/lm5122-efficiency-lower-in-heavier-load

器件型号:LM5122

大家好、

下图是有关 LM5122EVM 效率的信息。 我注意到、当电流达到其最大值时、蓝色线(Vin=9V)变得更低。 当电流等于5A 时、效率会更高。  为什么会发生这种情况?

此致、

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    转换器的整体效率取决于电路板上所有组件的损耗。
    在这种情况下、FET 的导电损耗是相关的。
    较低的输入电压意味着较高的输入电流(对于相同的输出功率)意味着 FET 中的导电损耗更高。

    通常、本论坛更用于讨论我们的器件的技术问题。
    您可以在我们的网站上找到许多 SMPS 培训材料。

    此致、
    哈里