This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:规格检查

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118291/tlc6983-spec-check

器件型号:TLC6983

你(们)好

由于客户空间有限、如下所示的10uF VCC 和 VG (当前 VCC 和 VG 将共享同一组电源(3.3V 或5V))能否共享同一个10uF? 还是可以使用更小的电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    VCC 和 VG 由两个不同的电源轨供电。最好分离电容。请将电容尽可能靠近引脚放置。

    您可以选择更小的尺寸来减小空间。

    该项目的应用是什么?

    BR  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Monet

    感谢您的信息

    该器件目前用于小尺寸 LED 显示屏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Monet

    1.您能否帮助查看以下 TLC6983原理图以及任何需要调整的问题

    e2e.ti.com/.../918_5F00_V3_2800_11S_29005F00_20220721.pdfe2e.ti.com/.../918_5F00_V3_2800_11S_29005F00_20220726.pdf

    电容器部件是否可以组合成一组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    1.我注意到客户在其应用中使用独立模式和 BGA 封装。 因此、我有几个问题在附件中进行了注释。

     e2e.ti.com/.../918_5F00_V3_2800_11S_29005F00_20220801_5F00_Monet-Xu.pdf

    2.按电源轨分离电容器部件。

    BR

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Monet

    很抱歉我没有看到您的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    请参阅下图。如果有任何问题、请再次与我联系。

    BR

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Monet

    回答您的问题
    像素间距约为0.3mm。
    我们选择 BGA 模式、因为 我们的应用是最小线圈显示、VQFN 封装尺寸太大。
    每通道的最大输出电流为16mA。
    (每个像素输出为1mA、每个通道中有16个像素)