This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:驱动 FET 的栅极电压输出的时序

Guru**** 2797555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127330/tps2492-about-the-timing-of-the-output-of-the-gate-voltage-that-drives-the-fet

器件型号:TPS2492

您好!

驱动 FET 输出的栅极电压的计时是多少?
当满足以下条件时、是否正确地认为栅极电压是输出?
1)超过 UVEN 阈值。
2)超过 VCC UVLO。
3)满足 POR 条件(大约6V 持续大约400us)。
如果上述情况正确、例如、如果输入电压为24V、则即使输入电压未达到24V、FET 也会导通。
我的想法是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    您的理解是正确的  

    此致、

    Rakesh