This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:如果输出电压相同且绕组比相同、一个 LM5180-Q1能否控制两个单独的变压器和#39;s 输出电压?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1, LM5180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126411/lm5180-q1-can-one-lm5180-q1-control-two-separate-transformer-s-output-voltage-if-the-output-voltage-is-the-same-and-winding-ratio-is-also-identical

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5180

我们能否使用两个不同的独立变压器(例如、 Wurth electronics 750313445和750313975)如果我们希望两个变压器控制相同的输出电压、则仅由一个 LM5180-Q1控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivam、

    您能更详细地解释一下您的应用吗? 您的工作条件是什么?

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为12V、我希望3个输出(相同- 20V)相互隔离。 我的问题是、对于这3种产生20V 电压的不同变压器、我是否必须使用不同的3个 LM5180、或者我是否只能为这3个变压器使用一个? 输出电压、变压器匝数比和所需的输出电压是相同的。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivam、

    很抱歉,我觉得这是我刚才的答覆。 我不建议使用此设置、因为反射电压可能会变化、这可能会损坏变压器。 您是否可能有一个具有多个输出绕组的变压器来生成20V 电压? 否则、您将需要使用三个不同的控制器。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard 的回答。