This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:TPS61178

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126977/tps61178-tps61178

器件型号:TPS61178

尊敬的 TI 团队:

之前、我们已经就 TPS61178开关器件与 TI 团队进行了沟通、并向他们确认  了 TPS61178、  我们已经根据您推荐的 IC 设计了电路板、但现在我们面临着问题、 我们完全陷入困境、因为转换开关似乎无法按照参考设计工作。  

参考线程: e2e.ti.com/.../4148405

目前、我们正在为开关提供3.0V 至4.2V 的电源、并且我们希望通过此开关生成12V、2A 的电流。 我随附了我们的电路图、捕获的信号报告和一个简短视频供您参考、我们之前已经与 TI 一起验证了原理图。

当电流输出大于0.5A 时,电路板重新启动  

我们已将电阻负载连接到开关输出、并缓慢增大负载、当负载达到0.6A 时、电路板会重新启动、因此仅当输入电压为3.8V 时、开关才会提供12V、0.6A 输出。

因此、请提供您的技术指导。 我们需要12V、1.2A 稳定输出。 我们已经设计好了电路板。

 e2e.ti.com/.../1680.TPS61178.pdf

e2e.ti.com/.../5661.TPS61178.mp4

e2e.ti.com/.../5661.TPS61178.mp4