请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL494 尊敬的邓,早上好
我想使用 TL494作为3.65V 电池的电池充电器。 输入电压12 V
问:我可以使用电路吗?(请参阅附件)。 基于 图中电路的电路 10-1、数据表第13页。 我添加了一个二极管 VD1。
当输入电压关闭时、电池电压将施加到 TL494。 这是危险的?
TIA
此致、
Vladimir Naumenkov
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.