This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:电池充电器

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127178/tl494-battery-charger

器件型号:TL494

尊敬的邓,早上好

我想使用 TL494作为3.65V 电池的电池充电器。  输入电压12 V  

问:我可以使用电路吗?(请参阅附件)。 基于 图中电路的电路 10-1、数据表第13页。 我添加了一个二极管 VD1。  

当输入电压关闭时、电池电压将施加到 TL494。 这是危险的?  

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

e2e.ti.com/.../TL494-diode.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在你向李登辉讲话时,我会向他转递这件事。 因此、您需要等待他的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    当输入关闭时、 电池施加到 TL494的电压不会超过其限制。

    谢谢。