This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:当 TPS63020处于省电模式时、会产生噪声

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126763/tps63020-when-tps63020-in-power-save-mode-the-noise-sound-is-generated

器件型号:TPS63020

当 IC 处于节能模式时、 会产生特定频率的噪声声音 、人们可以听到这些声音。   

如何通过外部电路修改来避免?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 JOD、

    是的、在 PSM 期间、PFM 工作会产生一些低频噪声。

    MLCC 和电感器可能是噪声源、大多数情况下、它应该是电感器。

    那么、您能否帮助使电感器远离 PCBA、那么我们可以确保哪一部分是噪声源。

    此外、您能否在此处与外部组件 PN 共享原理图?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我将电感器移出 PCB、仍然可以听到 PCB 的低频噪声。

    原理图

     

    在节能模式下、我测量了 MSL1.1的波形、发现开关频率介于6K 和18KHZ 之间、处于人耳的可闻范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  JOD、

    好的、那么我们可以确保噪声源应该是 MLCC、而不是电感器、对吧?

    您能否帮助将输出电容器替换为0603、16V 或更高版本、4.7uF 或更小版本? 但是、正如您知道的。当您降低输出电容器时、环路稳定性可能是一个问题。  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    您是指 MSC9、MSC10、MSC11、MSC54、MSC55、 是否可以全部更改为4.7uF/16V/0603以进行确认?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 JOD、

    正确。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我们使用4.7uF/16V/0603 MLCC 电容器、发现噪声降低了、但我们仍然听到了噪声。 因此、我们将电容器替换为另一种类型的"POSCAP"。 然后、我们检查了噪声 、发现 噪声基本上是人耳听不到的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  JOD、

    听起来不错。但您知道、大多数情况下、POSCAP 的 ESR 大于 MLCC、 我们将获得更低的 FZ。因此、如果您要使用此电容器、请仔细检查波特图。或者、您可以执行负载瞬态测试以确认 PM、 当 PM 大于45度时、您可以认为稳定性还可以。请将附件作为参考

    e2e.ti.com/.../slva381b.pdf

    另一个选择是、您可以将 MLCC 更改为另一个系列、这样可以获得更低的噪声、如下图所示。

    此致

    TAO