This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:UCC28061查询

Guru**** 2815025 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120198/ucc28061-ucc28061-enquiries

器件型号:UCC28061

大家好、

之前、我已经发布了一个类似的线程来查询 UCC28061 (线程 ID: 1105457)。 我决定打开另一个新话题、因为我的客户还有一些问题。

您能为我们提供以下问题的指导:

  • 为什么两个栅极输出在不同的频率下工作(GDA = 120kHz 和 GDB = 167.4KHz)?
  • 为什么两个栅极不会180°异相运行。
  • 为什么两个栅极在启动期间始终同时打开?
  • 无法在空载时调节 PFC 输出。 但可以在轻负载下进行调节。
  • 为什么 COMP 引脚在空载时不稳定?
  • 为什么在交流关闭后、COMP 引脚变为高电平(大约4.9V)大约400ms。如果在400ms 内进行交流再循环、则软启动无法正常工作。
  • 软启动的工作原理
  • 如何设置最大导通持续时间(TON-max)?
  • 如何设置最大和最小工作频率?

随附的是用于参考的波形。

e2e.ti.com/.../UCC28061_5F00_Waveform_5F00_TI.xlsx

非常感谢您的持续支持!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    感谢您的查询。  已将此任务分配给产品专家、请留出一至两个工作日进行响应。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1由于内部锁相环调节导通时间以将两个相位驱动到180度相移、频率差是临时的。 如果您观察更长的时间段、频率是相同 的(请参阅下面的扩展波形。)

    2波形仅在相位开始时进行检查。  稍后、它们会异相移、朝向180度交错。 (请参阅下面的扩展波形。)

    3这就是 IC 的设计方式。  它们始终在启动时同相启动、或在发生故障后重新启动、然后朝180度方向移动。

    4这不是正常情况。 此设计的补偿有问题。  通常情况下、PFC 输出即使在空载时也是稳定和稳压的。

    5此设计有问题。  需要原理图来帮助发现问题。

    6当交流电关闭时、没有功率升压到输出端、但输出负载仍在运行并拉低输出电压。 这将驱动误差放大器达到饱和(COMP =~5Vmax)。
        ~440ms 后、VDD 至 UCC28061降至 UVLO 阈值以下、然后 COMP 降至0V。
        如果交流电在 VDD 下降前恢复、则由于 COMP =~5V、因此没有软启动。

    7首次上电时、在 VDD 首次上升到高于导通阈值之前、COMP 保持在0V。  在 VDD 高于 UVLO 后、COMP 被释放、开关开始。  
        由于 COMP 上流入电容器的充电电流有限、因此 COMP 缓慢上升。   这会导致电流和软启动缓慢增加。

    8最小频率由升压电感的选择设定。  请遵循设计过程。  请参阅数据表中的公式(8)。
      最大频率由最小周期计时器设置、由 TSET 电阻器设置。 请参阅数据表中的公式(6)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    一如既往、感谢您的大力支持。

    以下是我从客户那里收到的回复。

    对于项目4和5、我们可以通过电子邮件与您共享原理图。

    对于第6项、我们遇到了 PFC 扼流圈在440ms 内使功率周期饱和的问题。 你有解决方案吗?

    对于第8项、如何设置最大导通时间(TON-max)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、  

    感谢你的帮助。  

    跟进上一个主题  

    对于项目4和5、我们可以通过电子邮件与您分享原理图。 您需要保密。 因为这是我们的产品机密信息。  

    对于第6项、我们遇到了 PFC 扼流圈在440ms 内使功率周期饱和的问题。 你有解决方案吗?

    对于第8项、如何设置最大导通时间(TON-max)?

     此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、请通过电子邮件将原理图发送给我、以获得有关项目4、5和6的支持。 它们将作为机密处理。 Ernest 可以帮您解决这个问题。

    对于您遇到的问题、我认为提高 TON_max 不是解决方案。 但是、如果您仍想这样做、则可以降低 Rs、这将增加峰值电流限制、从而延长导通时间。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    我将关闭此主题、因为原理图已通过电子邮件发送、我们将从此处进行挑选。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ray。 对你很有帮助。