This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:Altium 仿真错误:时间步长太小

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124792/ucc21520-altium-simulation-error-time-step-too-small

器件型号:UCC21520

我使用 PSpice for TI 来运行此项目的仿真、但我遇到了此错误、其中导入的组件过多。 因此、我决定改为在 Altium 上编辑原理图。

在我从 OrCAD 导入文件开始在 Altium 上进行仿真之后。 我发现我的电压源(左侧)没有提供任何电压、因此我将其更改为 VSRC (右侧)、并且能够在运行点正确输出电压。 (我向每个导入的组件添加了 PSpice 仿真模型)

但是、在这之后、我无法再对原理图进行仿真、因为它一直显示错误 "Transient Analysis:Time Step too small"。 但我的瞬态仿真参数没有变化。

我开始更改参数。 将停止和步长改变为更大(或更小)、但仍然不起作用。  

我还在仿真仪表板中将"影响"文件从文档更改为项目、但也不起作用。   

我尝试仿真一个常规电路、一个使用 VSRC 作为输入电压和 PWM 信号(VSRC 可以更改为脉冲波)的降压转换器、以查看我是否会得到相同的误差。 但我能够使用正确的仿真图成功地仿真原理图。  

   

因此、我不确定如何修复该错误。  

这是我的项目的原理图。  

  

 (我使用 VSRC 源修改了此原理图、由于错误、无法对其进行仿真)

  (尚未修改电压源、但能够在没有误差的情况下仿真瞬态图。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查看这些信息、并在星期四或更早的时候查看可以执行的操作。

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian、  

    谢谢! 我还发现、如果我禁用 PWM 信号源(脉冲信号)、它将能够在电路断开时进行仿真、而不会出现误差。 我认为这可能是一个导入的 OrCAD 文件问题、因此我将信号源切换为 VSRC、但它仍然无法正常工作。

    Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    出现错误后、您是否从会话日志或命令窗口中获得了任何其他详细信息? 此外、我们在产品页面上提供了两个用于 UCC21520的 pspice 模型、您是否测试过这两个错误都出现在这两个错误上? 我相信其中一个对您可以在原理图中测量多少个来源没有限制、我认为这将解决您在时间步骤一之前的第一个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian、  

    下面是输出窗口中的其他详细信息。

    我使用了 TI UCC21520站点中的未加密 PSpice 瞬态模型或常规 PSpice 瞬态模型。  我将尝试这两种方法、看看我是否仍然收到相同的消息。 感谢您的建议。  

    刘云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian、  

    产品页面上只有1个可用于 PSpice for TI 的仿真文件。 未加密的 PSpice 瞬态模型适用于 Altium、这是我在 Altium 上使用的模型。 其余的仿真文件不适用于 TI 的 PSpice 或 Altium。 但我发现了 PSpice for TI 仿真的问题。 我发布的错误更像是警告。 放置探头/标记后、我能够正确地进行仿真。 不过、我仍然想解决有关 Altium 上时间步长过小的问题。  

    刘云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun Liu、

    这两种模型都适用于 PSpice、我们仅支持 PSpice 和 Tina 仿真平台。 遗憾的是、我无法帮助调试 Altium 上的错误、因为使用 Altium 进行仿真不是我的经验领域。 我会检查一下是否与您使用的源和模型在某种程度上不兼容、可能最初放置在那里的源有 VSRC 没有的某些参数或函数会导致这种类型的错误发生。  很抱歉、我没有比这更好的帮助了。   

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian、  

    感谢您回来并为我提供帮助。 然后我将尝试自己解决这个问题。  

    刘云