This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897AEVM:静态功耗

Guru**** 2505205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127256/ucc2897aevm-quiescent-power-draw

器件型号:UCC2897AEVM
主题中讨论的其他器件:UCC2897A

您好!

我正在使用 UCC2897A EVM 板、并注意到静态电流消耗相对较高、我想知道它的来源。

在输入电压为48V (~2W)时、空载电流消耗为~40mA。 在可变输入电压(36-60V 输入电压)下、功率不会显著变化。

在热像仪下、芯片本身和主电源变压器在空载的情况下加热至~40C、而其余组件保持冷却。  

尝试隔离其中每一个中的损耗、并得出以下结果:

控制器

在稳态运行时、PVDD 电源轨的电压看起来大约为11.6V、比关闭 VIN 启动稳压器所需的12.6V 电压低1V 左右。 PVDD 轨似乎也消耗25mA 电流(假设驱动 FET 栅极)、输出电流为~300mW。

不确定其他损耗来自何处、尽管300mW 对于 IC 而言是相对显著的发热、并且似乎是15C 温升的合理原因。

变压器

测量初级侧电流波形时、它似乎是一个频率约为250kHz、振幅为~1.5App 的三角波。 绕组损耗似乎不是发热的原因、因为初级侧绕组电阻非常低。 空载时的磁芯损耗是否真的足够高、从而导致1.5W 损耗?

其他损失

看一下开关损耗、我似乎只在一次侧主开关上测量了小于100mW 的值(3A、30ns 尖峰、电压振铃大约为2V)。

感谢您提供的任何帮助! 抱歉、我现在无法访问范围捕获、如果需要、可以找到它们来帮助解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC 发热的主要原因是驱动器输出和片上 AUX 的功率损耗、主要原因是开关损耗。 IC 本身也有一些偏置功率损耗。

    次级侧 SR MOSFET 会在空载和轻负载时产生功率损耗、某些设计会将其关闭。 但 UCC2897A 本身没有此功能。  

    40mA 至50mA 的输入在这类设计类型上非常正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的快速回复。 我同意 IC 输出/AUX 驱动器损耗-我测量了大约300mW 的栅极驱动损耗。

    再想一想、由于变压器初级/ Qmain 栅极节点处可能存在很大的电容、因此 Qmain 的硬开关导通也会产生很大的损耗。 我在 Qmain 导通之前测量了大约60V 电压、这表示变压器和 FET 在250kHz 时的能量相当大+几 nF。

    我也对空载/轻载情况下的次级 SR FET 损耗感兴趣-您认为我们从这些损耗中经历了哪些类型的损耗? 主要是开关损耗还是体二极管导通损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您以较低的驱动功率更改初级侧 MOSFET、则有助于降低 IC 和转换器上的功率损耗。

    空载条件下的 SR FET 仍在运行以消耗功率/能量。 主要是当同步 FET 流动电流可以反向以便在放电能量时对 Cout 放电时的导通功率损耗、需要正向 FET 对 Cout 重新充电。 如果在空载/轻负载时关闭同步 FET、则可以消除/避免此类功率损耗。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解-感谢您提供的信息!