This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:驱动无刷电机

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127264/tps22810-driving-brushless-motor

器件型号:TPS22810

这与一个相关问题相关、因为它与这个问题类似。

我知道、由于负瞬态可能损坏导通 FET 的体二极管、该器件不会驱动电感负载。 但是、根据相关问题、使用反激式二极管和保护二极管、是否可以在该负载开关的 Vout 和 Vin 两端使用?

我们需要尽可能减少添加到设计中的新器件数量、以便在我们的情况下能够使用该器件来驱动有刷电机将非常有益。

电机只需以一个速度向一个方向驱动、并且只需驱动一次、可能需要几秒钟。 我们的系统已锁定到位、我们正在使用有刷电机将其解锁、然后有刷电机将不再使用。 因此、长期可重复性不是一个因素、但它仍然是不损坏任何电路的理想选择。

我们似乎只需要确保 Vout VIN 电压不会降至-0.3V 以下?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们的高侧开关可以实现电感关断。 电机运行时的标称负载是多少、它的电感是多少? 如果电感很小、则我们的 HSS 可以通过内部 VDS 钳位安全关断。

    www.ti.com/.../products.html

    此致、

    您好