This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于电气规格

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126625/bq24800-about-the-electrical-specification

器件型号:BQ24800

(1)。 关于 UVLO、电气特性上升的典型值为2.6V。 (2.4V-2.8V)

  但方框图说明为3.2V。

  哪一项是正确的? (精度更高?)

(2)。 关于 VSLEEP、电气特性上升的典型值为400mV。 (280mV-520mV)

  但方框图说明似乎为200mV。

  哪一项是正确的? (精度更高?)  或者方框图在这方面是否不正确?

 (我通知您方框图已比较 SRN 和 ACN、但电气特性 已比较 VCC 和 SRN。)

(3)。  为什么在"VACN < VSRN +200mV"条件下 BATFET 不是"VCC < VSRN +200mV"?

还是 VCC < VSRN +200mV 正确? (ACOK 相关条件说明为 VCC、但 BATFET 相关条件说明为 ACN。 这是否出于目的?)

此外、该200mV 与表(2)的 Vsleep 相同? (睡眠下降转速典型值为25mV?)或其他固定值为200mV?

此致、