This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:SWB2默认配置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126153/tps650864-swb2-default-configuration

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS650861

您好!

查看数据表、我想确保我对其进行了正确的解释。   

SWVTT_DIS 寄存器在位7中显示1、因此使能 SWB2。   

LDOA1_SWB2_CTRL 在位0中显示0、因此在此处禁用 SWB2。  

您能否确认这意味着 SWB2在复位时整体被禁用?  我认为这就是它的含义。

此外、我认为这更像是格式问题、但为什么在表8-61中说"重置 X"?  这是否意味着未知?  表8-76也是如此。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    在本例中使用的是哪个特定器件型号?

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    Darren 正在为我提供本主题的支持。 本问题的目标器件是 TPS6508640。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert、

    对于 TPS6508640器 件、SWVTT_DIS 寄存器的位7控制 LDOA1、而 LDOA1_SWB2_CTRL 寄存器的位0控制 SWB2。 这可以在这些位的说明中找到。

    复位时、复位列中具有"X"的位不会重新初始化为所有 OTP 的设置值。 重新初始化值将特定于 OTP 变体、可在位说明表上方的图中找到该变体。 对于 SWVTT_DIS、可在图8-61中找到重新初始化值。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    感谢您的说明。 根据您的反馈、这意味 着 TPS6508640中默认禁用 SWB2。 是否有简单的方法可以在不对器件进行重新编程的情况下启用 SWB2?

    如果您的答案是否定的、我们唯一的选择是购买通用器件 TPS650861并使用 启用了 TPS6508640+的 SWB2对 OTP 进行编程吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert、

    您是否需要默认启用 SWB2?  LDOA1_SWB2_CTRL 寄存器的位0可被写入1以在启动后启用 SWB2。

    此致、

    Layne J