This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50是否支持负载检测?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126288/bq40z50-does-bq40z50-support-load-detect

器件型号:BQ40Z50

大家好、

BQ40Z50是否支持负载检测?

谢谢!

李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    bq40z50将在连接负载时自动唤醒并开始监测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的快速回复!

    那么、您是说 BQ40Z50配备了负载检测功能? 在哪里可以找到  数据表或 TRM 中更详细的描述? 我之前没有找到任何描述。 客户想要了解的是 BQ40Z50如何实现负载检测。 与 BQ79652类似、我们知道它是通过内部电流源实现的。

    BTW、需要与您一起检查的另一件事是 、当触发 SCD 且未消除 SCD 条件时、BQ40Z50将如何工作、FET 是否会自动切断?

    谢谢!

    李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRN SRP 用于检测负载。 请参阅 TRM 中的第5.3.4节"唤醒功能"。

    可在数据存储器中对 SCD 行为进行编程。 它可以被锁存。

    请参阅 TRM 放电保护中的第2.7.3节短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    BQ40Z50仅支持睡眠模式下的负载检测、而不支持关断模式、对吧?

    谢谢!

    李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    关断是一种特殊模式、有特定条件可以脱离 TRM 中所述的关断状态