This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:UCD3138064迁移确认和参考

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064, UCD3138A64, UCD3138064A, UCD3138128A, UCD3138128, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127566/ucd3138064-ucd3138064-migration-confirmation-and-reference

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件: UCD3138128UCD3138128AUCD3138A64AUCD3138A64UCD3138

您好 Champ、

我正在为客户确认。

由于电源短缺、 我们 建议客户使用 UCD3138064RMH 来替换其正在进行的 UCD3138RHA、以实现其 PSHB 设计。

我是否可以确认峰值电流模式控制可用于 UCD3138064上的所有 EADCx (0~2)通道,不再仅对 EADC2进行限制,正确?

对于迁移参考,除了《UCD3138064编程手册》(SLUUAD8B)之外, 客户还有其他吗?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、这是主要文档。  是的、对 PCM 模式的所有前端都有更多支持。  但是、主要代码变化结果是、它们需要写入 DPWM 中添加的空白_PCM_EN 位、该位为 PCM 提供消隐。  假设他们不想更改电路板布局、这应该是 PCM 模式所必需的唯一更改。   

    例如、在 PSFB EVM 代码中、他们需要添加以下内容:

    #IF 已定义(UCD3138A64)||已定义(UCD3138128)||已定义(UCD3138064)||已定义(UCD3138064A)||已定义(UCD3138128A)||已定义(UCD3138A64A)
    Dpwm2Regs.DPWMCTRL2.bit.Blank_PCM_EN = 1;//此 DPWM 用于 PCM 消隐
    Dpwm3Regs.DPWMCTRL2.bit.Blank_PCM_EN = 1;//此 DPWM 用于 PCM 消隐
    #endif

    他们可能希望搜索已定义(UCD3138064)的相关 EVM 代码中的所有内容、因为这将显示064和其他芯片版本之间的所有差异。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、感谢您的回复。

    因此,如果客户希望 快速地将 UCD3138RHA 替换为 UCD3138064RMH,只需按照文档中将 UCD3138程序转换为 UCD3138064的第14节进行操作,对吧?

    关于 40引脚 UCD3138064RMH 的闪存(程序)、 它是64KB 对吗? 原因数据表 6.1器件比较表和6.2产品选择矩阵与 闪存(程序)不匹配。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是64K。  是的、他们应该能够遵循我 认为非常完整的转换指南。  但是、他们将需要测试最终代码、因为我不知道他们在做什么、所以在某个地方可能会缺少一些东西。