This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:在快速充电期间更改寄存器1 VREG (两节电池的情况)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127866/bq25672-changing-register-1-vreg-during-fast-charge-case-of-two-cell-battery

器件型号:BQ25672

我正在使用升压功能为两节串联的锂离子电池与 BQ25672器件充电。

当其中一个电池(我可以感应每个电池的电压)达到4.2V 时、我需要

在快速充电时将 VREG 降低至低于默认8400mV。

我尝试过这种方法、但随后特性停止、我看到 VREG 设置为低于6伏!

我只将其设置为50mV、但这会终止充电!  只要我能够阅读、该功能就不包含在数据表中。

请注意、当两个电池中的一个达到4.2伏的限值时、如何进入锥形模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    上电压可以随时更改 VBATREG。  除了看门狗计时器过期并将某些寄存器复位为默认值之外、我不知道像 VBATREG 这样的故障状态复位寄存器。 根据数据表、VBATREG 不是这些寄存器之一。  如果在 BATP 引脚上感测到的电压大于 VBATREG 寄存器中的值、充电会自动终止。 在更改 BATREG 寄存器之前、您能否使用充电器 ADC 测量 BATP 电压以确保其<新的 BATREG 设置?

    此致、

    Jeff