This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:针对 PBA 的 BQSTUDIO 完全充电检测

Guru**** 2578965 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127633/bq34z100-g1-bqstudio-full-charge-detection-for-pba

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

对于 PBA,使用锥形法(FC SET %=1)检测满电。

TRM pg60非常重视使用标准 a、b、c 进行电荷切断的时间、如下所述:

但是、TRM pg31在此处以不同的方式说明了标准:

请阐明 PBA 并建议 BQSTUDIO 监视窗口参数以支持正确的电荷切断。

另请注意、对于 PBA、有一个相位1充电电压和一个相位2充电电压。


我只能找到 DF Configuration>Data 部分中定义的电池充电电压 T#-T#参数。
此处对 PBA 使用哪种充电电压?
如果这是为了定义相位1电压、那么相位2电压是在哪里定义的?

此致、

ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    第60页是指南的一部分、可帮助调试学习周期中的问题。 第31页提供了完整充电条件的实际标准。

    BQ34Z100-G1不支持这两个充电电压电平。 充电过程中、铅酸电池的充电效率也是如此。 监测计不会为充电器提供浮动电压。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    关于标准1b,如果当前的“锥形”窗口为40s, 我假设我需要计算每40s 报告的容量参数的差异。   在"Watch"窗口中、可以为此使用哪个容量变量?

     您还为学习周期推荐了哪些其他 BQSTUDIO 观察窗口参数?

    您是否意味着出于学习目的、需要单个充电电压电平?
    该监测计能否仅在现场应用中使用单个充电电压时提供高精度性能?

    此致、
    ROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    这不是必需的、我看到累积容量参数未满足的唯一时间是容量极小的电池组(~100mAh)

    我建议使用 BQStudio 中的日志记录功能来跟踪行为、因为运行学习周期需要很长时间、并且您可以始终针对任何问题引用该功能。

    多电平充电电压不是铅酸的要求、它只是一些充电器必须保持电池加满的一项功能。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您对累积容量标准何时很重要的帮助。  我的电池组很大、所以我会忽略它。
    在观察电压和电流时、可以轻松监控其他两个标准。
    我还在使用 BQStudio 中的记录和自动导出功能、但这些功能不会有助于实现正确的充电器切断时序所需的实时监测。

    市场上的大多数铅酸充电器都是三相充电器、这意味着两个电压电平。
    我知道电量监测计具有某种补偿充电效率的能力、但没有两个充电级别。
    对于学习、使用单电压电平、即两相充电不是问题。


    在实践中、使用 PBA 电池的电量监测计通常会出现三相充电、因此我预计它会产生监测误差。

    是否研究了 PBA 应用中三相充电的监测精度?
    或任何估计的影响评估?

    此致、

    ROM