This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:固定电压版本是否可用作可调电压版本?

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126188/tps560430-can-the-fixed-version-be-used-as-adjustable-version

器件型号:TPS560430

尊敬的先生或女士:

我们希望使用 TPS560430实现5.1V 输出、但无法保持可调版本。

3.3V 版本主要工作、但会发生振荡。 输入电压为13.2V。 当前未组装 C403。 220pF 的值没有改善这种情况。

是否可以调整反馈以使直流/直流转换器保持稳定?

非常感谢大家、

Heinz