This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:安全限值

Guru**** 2534400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127791/ucc21520-q1-safety-limit-value

器件型号:UCC21520-Q1

尊敬的团队:

在低于规格的情况下、输入限制为50mW。  该限制是否主要来自输入引脚的 ESD 二极管?

2. 如果应用程序超过此限制并导致芯片发生故障,是否会导致 芯片初级侧和次级侧之间的绝缘层发生故障?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    感谢您使用 E2E。 50mW 的限制来自将安全电流(is)乘以最大输入电压(VI)。 另请注意、不应超过安全电源功率和电流、它们会随环境温度(TA)而变化。 您可以在同一数据表的第11页中看到其效果。

    安全绝缘仅适用于安全等级。 因此、超出安全限值会在芯片发生故障时对隔离栅造成潜在损坏。  

    此致、

    Akshat